Siemens PLM SOFTWARE 公司的一个目标,就是确保每一种版本的 NX 都能让用户获得前所未有的成功。我们力求融入新的功能并增强产品特性,更方便地进行工程设计。但我们做得怎样,您对这款产品的看法才是货真价实的评价。它的性能究竟如何?显示风格如何?是否严格符合您的生产环境? 您的数据在迁移过程中是否轻松而顺利?
这就是Beta 版测试计划为何如此重要的原因。Beta 版测试计划能让您和其他许多现实世界的用户们,在软件开发周期的早期参与评估。对于新版的新功能和产品改进之处,您将先睹为快;同时,您还将成为最早一批给我们反馈意见者。这不仅有助于我们确保推出一流的软件,而且还有机会确保这套软件满足贵公司的具体要求。
此次Beta 版测试计划既是一次振奋人心的机遇,又是一种重要的责任。Beta 版的测试软件具有极大的机会影响最终软件的实现,也是在发布软件之前找到并解决其关键问题的最佳机会。在我们实现卓越软件产品的目标方面,您的积极参与和真实反馈都是不可或缺的。
Beta 版的测试软件在整个开发过程中都提供产品反馈,直至最终发布为止。所有的软件缺陷、问题、被反复强调的用户请求和建议都将被报告给产品团队,并扩展到相应的开发团队。
您可以通过各种不同方式参与此次 Beta 版测试计划:
场外测试
这种测试方式十分简便,可以用您自己的设备来进行。我们会提供预发布的软件,然后由您在自己的单位作出评估。Beta 版的测试软件在整个开发过程中都提供产品反馈,直至最终发布为止。所有的软件缺陷、问题、被反复强调的用户请求和建议,都将通过GTAC IR页面被报告给产品团队,并扩展到相应的开发团队。
现场测试
这种方式在我们的主要开发设备上进行,是评估这款软件最为高效的测试方法。我们提供工作站和预发布的软件,由您来进行测试。您将有机会结识开发部门的主管,掌握我们改动和改进这款软件方面的第一手资料;当然,您还会有幸遇到来自其它公司的众多同行们,这是分享不同观点、交流如何最佳使用这款软件的一次难得机遇。
注册信息
Beta 版测试计划的使用非常方便。您只需填写网上注册表,并选择您所需要的程序即可。请注意:您如果希望参与此次 NX Beta 版测试计划,就必须成为一名有效的 NX 用户 (当前为 ME&S);而如果您的软件是某一生产版本,就必须早于Beta 版的代码2甚至更新(比如:如果是NX 8 的 Beta 版发布,那么您必须在生产中使用 NX 6 或更高版本)。
申请人必须签署一份Beta 版现场注册协议,方可参与此次测试计划。此份协议准许 Beta 版地址用预发布的软件来进行测试,并包含一些保密条款。参与此次计划是保密的,因为所有信息都是在 Siemens PLM SOFTWARE 公司与用户Beta 版所在地之间传递。在保护专有数据(需要随问答报告一同提交)方面,此份协议也同样地将Siemens PLM SOFTWARE 公司约束于Beta 版所在地相同的保密等级。
我们建议您考虑参与此次Beta 版测试计划。它为每一位相关人士提供可量化的价值,所有的测试都采用非公开的方式。我们非常期待您的参与。
谢谢!
发布主管
我们致力于持续完善NX Beta 版测试计划。如果您有任何疑问或建议,请与我们联系!
信息发送至:上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.