NC编程自动化为提高竞争优势提供了一个很好的机会。自动化不仅提高了编程的速度和可重复性,并且在编程工程知识较少的情况下也能获得好的编程结果。
基于特征的加工:基于特征的加工可以直接在加工过程与零件模型的特征之间建立关联关系。通过与自动过程选择与刀具路径生成功能结合在一起,特征识别 – 即使来自导入的线框几何体 – 能够把标准方法的编程时间缩短90%。 NX CAM里面的基于特征的加工功能包括对特征进行自动钻孔和基于特征的铣削加工。
过程向导:对于常见任务,企业可以用NX CAM来建造过程向导,提供容易遵循的步骤。过程向导能够捕捉企业在一个过程中应用的最佳实践,然后引导一个新手一步一步地完成该过程。
创建这些过程向导不需要任何软件编程技能。用“向导建造器”可以轻易创建这些过程向导,因为该向导创建器不仅提供了一个易用界面,而且还提供了简单的拖放操作。
过程模板:利用NX,编程人员能够应用预先定义并且可由规则驱动的过程和设置模板,从而使编程任务实现了自动化,加快了编程速度,确保使用首选的方法和工装,为经验较差的用户提供帮助。用户可以轻易创建新的模板或修改现有模板。
NX的优势:
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.