NX CAM的一个关键优势是集成仿真与验证。通过集成仿真与验证,编程人员能够在NC编程对话中检查刀具路径。有了该功能,编程人员就不用把数据复制到外部软件进行验证,因为一个单一解决方案里面有一个由零件、刀具、夹具和机床模型组成的公共库。
全面的G代码机床仿真负责所有运动,因此在后处理过程中不会出现任何意外情况。
刀具路径验证: 帮助优化刀具路径,检查可能存在的错误。利用NX提供的一个CAM可视化功能,可以对材料去除和刀具路径进行集成仿真,同时检查是否存在冲突和干涉。在创建刀具路径的过程中,用户可以直接进行集成验证,不用在过程结束时输出重放。
机床仿真: 在对机床进行全面仿真的上下文中,NX机床仿真可以验证NC 程序。对于铣/车加工中心等复杂机床、多轴机床、多头机床而言,这一功能尤其有用。
该功能的先进版本提供了一个机床建造器。利用该建造器,用户可以用NX几何模型来创建新的机床仿真模型,并且带有运动学仿真功能。
NX的优势:
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.