对于消费包装品和食品饮料行业面临的包装设计挑战而言,NX是理想的解决工具。利用NX的形状设计和细化功能,您能够用高级的自由形状建模、曲面连续性与分析以及仿真和可视化工具来快速细化包装设计概念。NX不仅为您提供了开发包装设计形状和款式所需的所有工具,而且还能确保无缝地向工程、仿真和制造过渡。这种无缝过渡把数据返工和信息传递工作减少到了最低程度,从而为您节约大量成本。
领先的消费品公司用NX来开发、设计并以虚拟方式测试新包装,比如瓶子、管子、纸箱等等。他们能够快速开发新的款式属性,并且在制作物理原型之前评估包装设计的成本、质量以及可制造性。
利用NX的包装设计功能,您不仅可以知道您的创建方法,而且通过功能强大的几何体创建与编辑工具,您还可以快速创建最复杂的形状,并且可以轻易、灵活地变更这些形状。NX 生成的高质量曲面完全可以在整个产品开发过程中使用。您可以连续、实时地对包装设计的各个方面进行可视化处理,甚至还可以非常安全地在全球各地与公司内外的人员进行协同。基于知识的自动化加快了包装设计过程,实践证明这缩短了设计一系列新包装的时间。
解决方案的功能
解决方案带来的收益
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Related Links
Visit these topics for more detailed information on specific NX capabilities.
Collateral
Read about the technical capabilities of this NX solution.
白皮书
阅读关于NX解决方案的技术功能。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.