Siemens PLM Software 通过为您提供用于构建转型产品组合的超级平台,允许您与客户中的 C 级高管建立更密切的关系。
我们在与您合作制定和执行企业级增长和创新策略方面的承诺是,针对您最有价值和盈利最高的客户,将您定位为 PLM 受信首选顾问。
新车上市时间缩短到 10.5 个月,并且相同的劳动力所完成的新设计量增加 2 倍
节省 50% 的工程费用和 80% 的制造费用,在 25% 的时间内完成的迭代次数是原来的 20 倍
极大地缩短产品周期、降低成本,实现所有品牌和所有国家/地区的全球协同
缩短上市时间,成本减少 50%,生产效率提高 30%
作为领先的咨询和系统集成提供商,您决定每天关注的重点并分配您的宝贵资源,以便为您的客户提供最佳服务,以及如何成长并从中获利。
我们鼓励您评估 PLM Empowered Future 并了解为何应当将您的 PLM 实践约定排在优先事项的前面。
您将享有旨在认可和奖励您在支持 Siemens PLM 解决方案方面的投入的好处。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.