与客户的关系的深度和状态取决于向他们销售什么。如果销售的是市场领先的 PLM 解决方案,能渗透到业务流程的各个方面并能对这些方面加以改进,成为他们的成功和竞争优势的关键,那么你们的关系就同这个解决方案一样可靠。而且在维护、服务和培训方面的持续高额利润将得到保证。
我们提供的业界领先的产品和先进技术能为您提供所需的解决方案,帮助您在市场获得领先地位,显著地提高您的业务价值。Siemens PLM Software 可以为一大批行业提供特定于行业的解决方案,包括:
我们的 Velocity Series、Teamcenter、NX 和 Tecnomatix 产品组合可以提供跨越整个产品生命周期(从设计到制造和支持)的功能。通过这样,它们就可以将客户更多的创意更快地转化为成功的产品。
利用 Siemens 的开放技术和开放业务理念,可以根据您的需要和客户的需求选择在何种情况下以何种方式销售和部署。
这一模块化同时又彼此集成的综合解决方案系列能够满足中端市场的 PLM 需求,通过实施基于行业最佳实践的预配置流程促进创新。该产品组合包括:
各个组件可以单独销售,也可以作为集成套件销售,能提供统一的 PDM 环境,在 CAD、CAM 以及嵌入式 CAE 之间实现了完整的关联性。
NX with Synchronous Technology 2 提供下一代设计工具和技术,帮助企业转变产品开发过程。提供的尖端设计工具在专业开发环境中发挥作用,能实现与其他专业领域完全集成的设计。
Teamcenter 提高全球产品开发和制造组织的生产效率:
Teamcenter 引入了新的强大功能集以提高生产效率,包括从新的 Microsoft Office 和 Outlook 集成到预配置的 IBM 技术在内的诸多功能。
Tecnomatix 能提高制造规划流程的生产效率,包括自动机械和自动化系统的优化和调试、用于实现产量和安全目标的手工工作车间配置,以及设备和物料流的最优布置。通过广泛的仿真和验证工具,可以早在实际构建前就在规划阶段以虚拟方式对制造生产线进行优化。您的客户可以最大限度地提高生产效率和减少投资。
Siemens PLM Software 提供了无与伦比的最佳实践解决方案,它们具有以下优势:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Collateral Libraries
Global Contacts
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.