Teamcenter Express能够促进信息的再利用,不仅加快了DNA合成设备的设计, 而且使企业更轻松地走上了合规之路
Integrated DNA Technologies(IDT)是美国最大的定制核酸供应商,服务对象包括学术机构、政府及商业企业的生物技术研究人员,临床诊断以及药品开发领域。IDT的产品(基本上是一些小剂量的合成DNA或者RNA)主要用于遗传病(例如乳癌和囊性纤维化)诊断试验、传染病诊断试验、新药及治疗技术的研发,以及更安全、更高产的农产品开发。
在这一竞争激烈的市场上,IDT在过去10年中取得了每年保持两位数增长率的骄人业绩。如今,公司平均每天都要为全球77,000多客户合成并出运36,000多份定制寡核苷酸产品。IDT采用自行研发和生产的DNA合成设备生产寡核苷酸。这些设备与生产工艺均属于高度机密,因为它们为公司赢得了竞争优势。
IDT企业应用部门副总裁助理Bob Schafbuch表示:“我们已经大幅改进了生产工艺,即使是在下午3点才接到的寡核苷酸订单,我们也能在第二天早上交付给研究人员。当然,如果是比较复杂的产品,交付周期会相应延长。”IDT在爱荷华州珊瑚村、加州圣迭戈和比利时鲁汶都设有生产基地。
大约四年前,IDT的工程团队还在使用Autodesk Inventor作为CAD系统,当时IDT决定参加ISO认证(公司现已通过此项认证)。这对设计与文档控制提出了很高的要求。Schafbuch解释道:“这之前,我们的工程团队在其设计和文档控制方面还相当不规范。”公司试用了一种版本控制应用程序,但“它对设计工程师来说没用,倒是更适合软件开发人员。”
Schafbuch继续解释:“我们需要一种针对CAD及Office等其他类型文件的版本控制系统。”而且公司希望找到一种轻量级且易于使用的系统。因为当时工程团队使用的是Inventor,所以刚开始他们主要关注Autodesk提供的产品数据管理(PDM)方案。Schafbuch说:“我们对Autodesk提供的产品不太满意。但西门子的PDM软件,特别是Solid Edge Insight 和 SharePoint设计管理系统,给我们留下了深刻的印象。”
IDT决定采用Solid Edge® CAD解决方案并将Insight应用于设计管理。这一决定已能满足公司的PDM需求,但市场状况的变化迫使公司必须进一步缩短生产周期,因此管理层意识到务必继续提高PDM水平,例如协同工具和工程过程管理控制。Schafbuch说:“Solid Edge Insight曾经非常成功,但当我们认识到需要更多功能时,便开始把目光转向了Teamcenter Express。”
同样来自西门子的Teamcenter® Express解决方案是一套预配置且功能全面的协同式PDM系统。有了Teamcenter Express,IDT不仅得到了更多符合其需求的功能,而且与Solid Edge实现了无缝集成。Schafbuch称:“Sold Edge嵌入式客户端是Teamcenter Express中一个不可思议的奇迹。设计人员可借助它在Teamcenter Express中直接创建和修改Solid Edge文档,这使我们的设计过程相当灵活。而且我们能够轻松地捕捉Solid Edge数据,在以后的项目中再利用这些数据,不会给CAD用户增加任何负担。”
IDT现已在整个设计团队中部署应用Teamcenter Express。公司内部的其他相关人员,例如采购、内部设备修理及维护等部门也已开始使用Teamcenter Express。因此,所有产品数据的管理都已纳入同一个系统,包括Office文档和CAD数据。IDT还利用Teamcenter Express管理与项目状态相关的五个工作流程(例如样机、发放、修订、过时和报废)。
Teamcenter Express的主要优点之一是提高了公司内部的信息访问水平,因此工程团队能够更迅速地为其他相关人员提供信息。Schafbuch解释道:“我们的目标是:在正确的时间为正确的人员提供正确的信息。有了Teamcenter Express,我们的设计团队不必再承担提供信息的任务,因为人们可以使用自助服务。这样设计团队就能将更多时间投入设计工作。”
Schafbuch说:“公司内部的所有相关人员都是我们的客户,现在他们能够在设备的设计阶段自由访问各种信息并提供宝贵的建议。”
实际上,最显著的成效莫过于通过提高现有设计数据的重用水平,加快了设备的设计过程。Schafbuch补充道:“自从安装了Teamcenter Express之后,我们的设计人员能够充分利用现有的工作成果,而不需要一切从头开始。我们的三个生产基地都能共享这些数据,而这在以前是不可能的。”总之,公司已经全面改进了内部的沟通与协作。他还表示:“所带来的真正的业务价值在于更高效的流程,比如订购流程更加快捷,因为我们能够为正确的人员提供正确的信息。”
在Teamcenter Express的帮助下,工程部门能够证明公司完全达到了标准的设计与文档控制规范,这也帮助IDT通过了ISO 9001和ISO 1345认证。Teamcenter Express还为IDT开拓了新的市场,例如由美国食品及药物管理局等政府机构监管的治疗技术及医药应用领域。Schafbuch评论道:“因为采用了Teamcenter Express,我们将更轻松地达到FDA对资料的要求。这对我们来说实在是个飞跃。”
业务挑战:
成功关键:
结果:
行业:
业务举措:
解决方案/服务:
客户位置:
珊瑚村, 爱荷华州
美国
"但当我们认识到需要更多功能时,便开始把目光转向Teamcenter Express。"
Schafbuch Bob
企业应用部门副总裁助理
Integrated DNA Technologies Inc.
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.