滑雪靴行业的新秀用NX开发了一款自由滑雪靴,其性能超越了具有50多年经验的同行开发的产品
BLACK DIAMOND EQUIPMENT LTD.制造攀岩与滑雪设备。该公司注重产品创新和质量,因此其产品屡获殊荣。该公司的网站称:“我们之所以能够取得这么好的成绩,原因之一是我们拥有一个十分出色的团队,他们乐于奉献,心怀希望,并且工作相当勤奋。另外一个原因是我们每个人都是攀岩和滑雪爱好者。因此,我们公司的每个成员都是用户 – 我们就是这样一个集体。我们以最丰富的想象力设计未来,同时又以最严厉的眼光批评现实。”
几年前,BLACK DIAMOND决定把自己的专门技术应用于一个新领域 – 自由滑雪靴。这些靴子用于一个名叫“自由滑雪”的缝隙市场。自由滑雪者把滑雪橇绑在背包上,爬上山顶(远离传统的滑雪圣地),然后从人迹罕至的山坡上滑下来。对于自由滑雪者而言,滑雪靴不仅要舒适,而且还要具备很好的功能,这样才能在爬上山顶后很快组装好滑雪靴,尽情享受从山顶上一路滑下来的乐趣。不过,当时的靴子性能很不好,因此一些滑雪者选择用两双滑雪靴 – 一双放在背包里面,以便在需要的时候能够挑选出合适的滑雪靴。
BLACK DIAMOND的目标是把两组性能标准合并在一只十分美观的靴子里面。BLACK DIAMOND的先进项目总监David Narajowski解释道:“另一双自由滑雪靴由拥有50多年制靴经验的欧洲同行制作。我们面临的挑战是,我们不仅要达到他们以前的水平,而且还要超越他们现在的水平,开发出的产品性能要远远高于他们的产品。”
BLACK DIAMOND很久以前就开始使用CAD软件 – 最初用Siemens PLM Software提供的设计软件I-deas开发了很多成功的产品。不过,当滑雪靴项目启动时,该公司就决定统一采用同样由Siemens PLM Software公司提供的NX®数字产品开发系统。NX是一种先进设计解决方案,允许BLACK DIAMOND利用其历史I-deas数据。Narajowski表示:“BLACK DIAMOND在全球各地的设计工程中心已经淘汰了I-deas和其它CAD系统,统一改用NX。从I-deas过渡到NX的过程中,有一段时间我们曾经尝试过一种中端CAD程序,但是我们根本无法用这个中端系统来开发自由滑雪靴。”
Narajowski表示,NX的主要优点中有两点很重要,其一是它提供了捕捉公司设计技术时需要的自由形状建模功能(通过作为NX Mach III工业设计解决方案一部分的NX Shape Studio应用软件),其二是它提供了把创意转化为可制造产品时需要的强大产品设计工具。Narajowski表示:“BLACK DIAMOND强调亲自动手,在实践中寻找设计灵感,并且不怕失败,反而把失败当作成功之母。对于这种设计方法而言,上述两大优点是一个完美的结合。通过使用NX Shape工具,我们能够直接操纵曲面几何体,执行各种操作,比如从解剖学上捕捉脚部的细微差别。该功能与NX的产品设计工具(比如WAVE)集成在一起,因此我们能够从一个原始概念模型移动到三个不同的产品族,并且每个产品族有10个不同的尺寸。”
至于为什么要这样紧密地集成,参与该项目的BLACK DIAMOND首席工业设计师Jake Hall解释道:“设计滑雪靴的最大挑战之一是,性能与美学密不可分。拟合、性能与美学是一个不可分割的整体。这意味着,要开发一个成功的产品,就必须把工程、工业设计和可制造性无缝地结合起来。如果这两个学科之间出现任何明显的脱节,都可能影响设计质量。”
Hall继续补充道:“全面集成的工程与工业设计意味着,我们需要把曲面和实体作为一个模型中的本地参数化特征。NX – 尤其是Shape Studio里面功能强大的曲面处理功能 – 提供了该项目需要的曲面与实体混合建模功能。”
NX概念设计与产品设计环境之间的紧密集成是优化滑雪靴性能的关键,因为要优化滑雪靴的性能,就必须在原型中融入大量实际的滑雪和徒步旅行元素。Narajowski表示:“如果有人回来抱怨这里压得痛,那里太紧,那么我们就可以在Shape Studio中找到那些曲面点,并且很容易修改这些缺陷。但是这些变更不是在真空中进行的 – 不像从工业设计部门把设计扔给工程部门,然后希望不丢失设计意图那么简单。我们现在还用NX工具以及我们在NX Shape Studio里面创建的相同几何体来分析滑雪靴的性能,设计注射成型零件。对我们来说,这是NX的真正优点所在。”
BLACK DIAMOND犹他州总部的工程师与BLACK DIAMOND中国办事处的同事合作设计滑雪靴。Narajowski表示,NX能够实现高效、准确的协同工作,这是NX带给自由滑雪靴这样一个项目的又一重要收益。他解释道:“通过使用NX,我们可以拆分模型,并且可以由几个人同时处理它。比如,一名工业设计师处理外部曲面,而另外一个人则处理脚部形状或带扣切刀。每个人都处理自己负责的部分,然后我们把个各个部分组合起来,自动更新整个模型。”
整个自由滑雪靴项目几乎都是用Siemens PLM Software公司提供的软件完成的。由于NX解决方案的集成性质,设计团队可以评审很多种迭代设计,以便赶超竞争者。Narajowski补充道:“如果没有这些现成的经验,我们可能必须尝试大量迭代;如果没有NX这样的工具,我们根本无法评审这么多设计迭代。”
这款滑雪靴已经在行业展会上展出,获得了高度评价,并且将在下一个滑雪季节开始销售。BLACK DIAMOND首席执行官Peter Metcalf表示:“作为我们到目前为止完成的最大、成本最高以及最复杂的开发项目,我难以掩饰对这些滑雪靴的喜爱之情,因为他们代表了BLACK DIAMOND迄今为止最好的产品,是我们关于创新产品设计哲学的典型范例。BLACK DIAMOND将百分之百满足自由滑雪爱好者的要求。我们致力于为滑雪爱好者开发一款更好的靴子,帮助他们穿越各种地形 – 我们的设计团队已经做到了这一点。”
业务挑战:
成功关键:
结果:
行业:
业务举措:
解决方案/服务:
客户位置:
盐湖城, 犹他州
美国
"以前出现了攀岩硬件、照明设备和滑雪橇,现在出现了滑雪靴–下一个是什么?我们坚信,凭着我们的天赋和技术,我们一定能够率先开发出全新的产品!"
Narajowski David
高级项目总监
Black Diamond Equipment Ltd.
"NX – 尤其是Shape Studio里面功能强大的曲面处理功能 – 提供了该项目需要的曲面与实体混合建模功能。"
Hall Jake
工业设计师
Black Diamond Equipment Ltd.
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.