用于高速加工(HSM)的NX Machining 解决方案帮助C.M. Solé公司承接了更多的业务
作为一家高精密注塑模制造商,C.M. Solé公司为其产品提供为期一年或者一百万次注塑循环的质量保证。有了这样的质量保证,该公司在20世纪90年代晚期找到了成长机遇,惠普公司、李尔公司、奥科亚国际瓶盖系统、施耐德电气等客户的订单越来越多。但是该公司的两位经理 – 创始人D. José Solé Pagés的两个儿子 – Jaume Solé(技术经理)和Josep Solé(总经理)知道公司已经不能满足客户要求了。Josep Solé解释道:“我们需要大幅缩短前置时间,否则我们无法抓住这个牛市带来的绝好成长机会。”
Solé兄弟发现放电加工(EDM)– 尤其是电机制造 – 是能够大幅缩短时间的一个关键过程。在当时,一个典型的注塑模要求制造400到500个电极。Solé兄弟俩设定了一个目标,通过采用高速加工(HSM)技术把这一数字减少一半。利用HSM,可以用特殊的高速铣削机床直接在钢材上完成一些以前用EDM执行的模腔雕刻工作(在模腔中一些不易铣削的地方,仍然要求一定的EDM加工)。HSM避免了大量的电极制造工作,同时提供了出色的表面精加工,在EDM之后就不再需要研磨。
C.M. Solé公司在确定高速铣床方面没有遇到什么麻烦,但是寻找计算机辅助制造(CAM)软件却是另外一回事。Jaume Solé表示:“只有几种程序能够为机床提供详细信息,实现非常高的加工速度。”该公司用真实零件进行了一系列测试,评估他们认为适用于HSM的CAM程序。
C.M. Solé公司选择NXTM Machining软件的理由有几个。除了为HSM提供的强大支持外,该软件采用开放式设计,能够以各种数据格式接受客户的实体模型。另外,C.M. Solé公司还很欣赏该软件在加工战略和过程定义方面的巨大灵活性及其控制光洁度公差的能力。最后,Siemens PLM Software公司技术团队经过证明的质量以及所提出 支持保证也在最后选择中起到了至关重要的作用。
C.M. Solé公司把NX Machining加工软件与一台Mikron HSM700高速铣床结合起来使用。改用NX Machining系统之后,该公司在生产一个典型注塑模的过程中实现了减少电极数量的目标,实际上超过了减少50%的目标 – 现在要求的电极数量不到以前的一半。因此,该公司目前花在电极制造方面的时间减少了。另外,该公司在精磨方面花的时间也相应减少了。
这些效率帮助C.M. Solé公司缩短了总体制造时间。自从引入了NX Machining和HSM以来,注塑模的总制造时间缩短了20-30%,这主要由于需要的电极数量减少了。NX Machining能够仿真刀具路径,允许公司在切割金属之前发现并解决错误,这也为公司节约了时间。
最重要的是,由于新系统缩短了总体前置时间,因此该公司能够承接更多的工作,满足客户对快速交付的期望。与此同时,由于HSM的高精度和出色的表面精加工,该公司出色的质量也得以保持。Solé公司估计,他们不仅收回了新设备和软件的成本,而且已经得到了额外回报 。Josep Solé总结道:“结果表明,我们引入HSM的决定是正确的,我们目前正在享受投资的果实:极高的精确度、出色的表面精加工以及更短的制造时间。”
业务挑战:
成功关键:
结果:
行业:
业务举措:
解决方案/服务:
客户位置:
巴塞罗那 马塔罗
西班牙
"在考虑HSM时,记住这一点:只有拥有一个由设备、软件和支持组成的高度集成环境才能工作好。在Siemens PLM Software公司,我们发现了最高质量和性能的软件与支持。"
Solé Jaume
技术经理
C.M. Solé
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.