北京 - 2012年 6月20日––西门子工业自动化事业部旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件及服务提供商Siemens PLM Software今天宣布,推出在核心设计能力方面具有领先性的Solid Edge® software ST5,旨在帮助用户更快地开发出更好的产品。 最新发布的Solid Edge还包括了超过1300个全新客户导向的增强功能,助力生产力的全面提高。
Siemens PLM Software还宣布,该公司此次同时发布了Solid Edge Mobile Viewer,这是一款为iPad®便携式数码设备提供的全新免费3D浏览器应用程序,它能够扩展获取设计数据的渠道,帮助企业加强协作。这则消息是Siemens PLM Software在近期举办的 2012年Solid Edge大学项目中发布的。
Siemens PLM Software Solid Edge产品开发总监Dan Staples表示:“我们根据客户的需求,在Solid Edge ST5中增加了很多新功能。我们确保每一个增强功能都能为客户带来真正的商业价值,以回应他们的需求。客户将真正受益于我们业界领先的同步建模技术,同时我们进一步提高了在该领域的领先地位。”
Solid Edge继续利用同步建模技术,这是Siemens PLM Software为数字化产品开发所提供的具有突破性且史无前例的、以功能为导向的设计技术,它为设计师和工程师创建和编辑设计产品提供了更好的方式,同时通过输入模型的再利用,帮助他们节省设计时间。Solid Edge ST5使用同步建模技术,为多体模型提供增强的支持,使用户可以通过几乎任何CAD系统输入部件和组件。输入的几何结构,可以根据制造要求与单个或多个部件进行组合。
专长于大型采矿设备设计的全球领先总包工程管理公司Hatch的机械工程师Grant Holohan表示:“Solid Edge ST5给我留下了非常深刻的印象,尤其是它全新的多体设计能力。这一新功能使设计更加自由,在非必需的情况下,我们无需担心单个部件的设计。使用Solid Edge ST5将大幅提高设计人员的生产力,从而节省大量的设计时间。”
在许多设计和制造公司,图纸是关键的产品成果。Solid Edge的增强功能,继续把重点放在绘图生产力上,以帮助降低员工的失误率。其增强功能包括在图纸视图中显示多个位置的组件,自动列出板片中的零件清单,以及轻松对齐尺寸位置等。新的选取框功能可以创建电路导线线束钉板,完成平整和“弯曲”的视图,连接件的工程视图,以及连接件和导线表以创建完整的制造文件。
工程师常常需要对热力系统和机械系统进行模拟,以确定部件可能会承受的压力和热负荷。当遇到问题时,他们需要一个快速、简单的改进方法,以提高设计质量。Solid Edge ST5目前包括稳态热模拟功能,结合同步建模技术,用户可以在更短的时间内测试更多的选择,从而使设计人员减少对物理样机的建立和测试。
现在,企业中的所有用户都可以通过iPad安装全新免费的Solid Edge Mobile Viewer应用程序,查看Solid Edge创建的3D部件和组件。该应用程序包括旋转、平移、缩放、显示和隐藏部件,创建图像并发送电子邮件。Solid Edge Mobile Viewer使传统的设计和工程部门以外的人员也可以查看设计数据,以更快、更方便地进行设计审查、客户演示,或一般模型检查。
Solid Edge ST5预计在今年7月上市。如需了解更多信息,请登陆www.siemens.com/plm/solidedgest5.
西门子工业自动化业务部旗下机构Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商,在全球拥有71,000个客户,近700万装机量,总部位于美国德克萨斯州的普莱诺市。Siemens PLM Software以开放式的解决方案与企业协同工作,帮助他们制订更明智的决策、制造更出色的产品。欲详细了解Siemens PLM Software的产品和服务,敬请访问:www.siemens.com/plm.
西门子工业自动化业务部(德国纽伦堡)支持行业客户的整个价值链-从产品设计到生产、服务,将自动化技术、产业控制技术和工业软件无与伦比地结合在一起。运用先进的软件解决方案,该业务部能够帮助企业缩短50%以上的新产品上市时间。工业自动化业务部由五个业务单位组成:工业自动化系统部,部件控制和系统工程部,传感器和通讯部,西门子产品生命周期管理软件部,以及水技术部。欲了解更多信息,请登录:www.siemens.com/industryautomation
注:Siemens和Siemens徽标是西门子股份公司(Siemens AG)的注册商标。NX, Teamcenter 和Tecnomatix是Siemens Product Lifecycle Management Software Inc及其在美国和其它国家的子公司的商标或注册商标。本文中提到的所有其它商标、注册商标或服务标记均属于它们各自的持有人。
李 曦
+8610 6530 7200 转 212
Mickey.li@bitecommunications.com
上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
(v): +86 21 2208 6688