一名男子在桌面上使用 Simcenter 系统仿真。

Simcenter

系统仿真

征服设计阶段早期的复杂性。从早期的开发阶段至最终的性能验证和控制校准阶段,全面评估和平衡潜在的性能属性冲突。

更早获取工程洞察

Simcenter 系统仿真

Simcenter 系统仿真支持快速创建异构系统仿真架构,将数字孪生概念的触角延伸到软件工程。工程师可以:

  • 解决包括机械学、电学、电子学和控制在内的自动电气化智能产品所具有的复杂性
  • 与全球工程团队共享模型,帮助您加快产品上市

Simcenter 系统仿真功能

系统仿真平台

Simcenter 系统提供一个先进、开放、强大且用户友好的多物理场系统仿真平台,以建模、运行和分析复杂系统和组件。强大的功能、分析和优化工具嵌入先进且易用的环境中,实现高效的一维多物理场系统仿真和稳健设计。它可与许多一维和三维计算机辅助工程 (CAE) 软件解决方案有效交互,始终提供具备模型在环 (MiL)、软件在环 (SiL) 和硬件在环 (HiL) 功能的一致框架,帮助您为标准的实时目标快速派生和导出模型。

阅读有关系统仿真平台的更多信息

电气系统仿真

从概念设计到控制验证阶段,对电力和机电系统执行仿真和集成。Simcenter 系统适用于汽车、航空、工业机械、船舶和重型装备行业的电力设备,可优化机电一体化系统的动态性能、分析功耗,以及设计和验证控制规则。

阅读有关电气系统仿真的更多信息

流体系统仿真

优化液压和气压组件的动态特性,同时将物理原型开发限制到绝对必要的水平。凭借丰富的组件、特征及应用程序导向型工具选项,Simcenter 系统支持您针对一系列广泛应用(例如,移动式液压作动系统、动力总成系统或飞机燃料和环境控制系统)对流体系统进行建模。

Simcenter 提供全面的组件库,以便在临时用户与专家用户进行流体系统建模时,为其提供从功能到详细模型方面的支持。组件库之间的无缝集成,可支持任何流体系统设计,并在单一平台中实现与控制及其他相关系统的衔接。

阅读有关流体系统仿真的更多信息

机械系统仿真

管理集成式机械系统日益增加的工程复杂性。Simcenter 系统提供先进的建模技术,支持多维(一维、二维和三维)动态仿真。它赋能分析低频或高频现象,考量机械结构与电动或液压运动之间的耦合,有助于研究刚体或柔体以及复杂的非线性摩擦。

阅读有关机械系统仿真的更多信息

Simcenter 机械系统仿真原理图。

热系统仿真

Simcenter 系统帮助您尽可能地提高暖通空调和座舱舒适度、车辆热管理、环境控制系统或其他热系统的热性能。高级后处理功能以图形方式可视化呈现系统中的能量流,卓有成效地优化能源效率,同时研究能量回收系统的集成及其对性能和能耗的影响。您可以运用该软件来呈现系统的实际运行环境,包括设计和验证温度控制策略时与周边环境进行的互动。

阅读有关热系统仿真的更多信息

推进系统仿真

采用多物理场系统仿真方法,灵活应对各种架构和技术需求。例如,不论是汽车领域的动力系电气化、航空航天行业中可重复使用的运载系统,还是船舶行业对代用燃料液态天然气 (LNG) 的使用,Simcenter 的建模功能都能够为这些技术的实施提供支持。通过在单个平台上执行一次全面的跨系统影响分析,您将能够设计和评估推进系统对各种指标的影响,如机载发电或车辆污染物排放。

阅读有关推进系统仿真的更多信息

热流体系统仿真

优化热流体系统的效率,确保其始终安全运行。有了 Simcenter 系统,您可以对任意规模和复杂度的热流体系统的动态特性执行仿真,分析对于安全高效运行而言至关重要的复杂物理现象,并在运行阶段重用数字孪生系统进行实时监控,实现至高效率和安全性。

Simcenter 系统支持您调整和平衡工业气体系统、工厂冷却系统、朗肯循环发电系统、船用压载系统或大型分配系统和管道,同时降低成本,加快产品上市。

阅读有关热流体系统仿真的信息

系统集成

Simcenter 系统集成全生命周期(从早期设计到运营阶段)内的各种仿真工具。这样即可支持您应对数字连续性挑战,提高工作流和多部门协作的效率。 Simcenter 系统支持与产品生命周期管理 (PLM) 系统和几何数据的连接、一维和三维 CAE 工具之间的协同仿真、设计空间探索、基于模型的控制开发以及通过功能模型接口 (FMI) 实现的多系统交互。

阅读有关系统集成的更多信息

电路图和该电路中特定结点的 Sinmcenter FLOEFD 热图。

降阶模型创建

Simcentder 支持在直观界面中创建降阶模型 (ROM),提供机器学习、线性代数和统计学领域的理想简化技术。ROM 内存占用小,不依赖于工具,可实时操作,支持在产品生命周期全阶段用作数字孪生,从而促进决策优化,进一步完善优质运营。

阅读有关 ROM 构建器的更多信息

系统仿真流程编排

Simcenter System Analyst 是一款协作式解决方案,可在全企业范围内共享模型和扩展模型使用,帮助您尽可能地提高模型开发工作的投资回报。这样即可在产品开发和项目管理中与全体利益相关者实现优化协作。

Simcenter System Analyst 充分利用模型创建者和域专家的建模成果,支持系统架构师准备好模型架构和库以及具体的预处理和后处理工序。对于项目团队来说,它支持使用相同的模型和架构来评估数百种系统变型和设计选项,并平衡机电一体化系统的性能以满足特定的项目要求,而不以牺牲质量和性能为代价。

Simcenter System Analyst 可由任何类型的工业企业部署,确保模型的连续性,而无需更改工具链。

阅读关于 Simcenter System Analyst 的更多信息

系统仿真模型管理

适用于 Git 的 Simcenter 系统仿真客户端选项有助于促进系统仿真社区的所有参与者协同工作,提供仿真资源的日常管理功能,包括分支、版本控制和基于角色的访问控制。适用于 Git 的客户端还支持您跟踪依赖项、相关内容和作为模型构成部分的全部其他数据,以精确表示系统仿真域。凭借优化的数据传输和搜索算法,结合高效且充分集成的用户体验,以卓有成效的方式部署协作式模型开发。

阅读有关 Git 客户端的更多信息

Amesim 模型的 Simcenter 仪表板
Infographic

Use system simulation to support energy transition

Check out the infographic to discover how system simulation can help you make informed decisions about how best to transition to a cleaner, more sustainable energy system.

An energy tower in a forest.
观看此视频

Simcenter 系统仿真