针对新项目的创新及协作式同步项目管理
航空航天及国防企业正在以杰出性能为目标开发前沿的平台和系统。政府针对全新的飞机和技术正大力推进基础设施和安全系统转型。创新是其推动力,而在整个航空航天及国防产品生命周期和价值链中实施同步的协同式项目管理则可以促进创新。
The pace of digitalization is unprecedented. It’s all enabled by digital threads that turn siloed data into connected disciplines and processes. These threads form the neural network of a digital twin–a virtual entity that mirrors the physical world, turning data into insight to continuously design, build, and optimize throughout the product and production lifecycle.
航空航天技术的发展带来了许多进步。想象一下航空航天行业漫无边界的未来。拥有无限的技术,可让您登上新的高度。航空航天及国防企业深知,西门子是值得信赖的行业合作伙伴,能够提供非凡的产品和项目。他们必须实现数字化,将实体环境与数字环境合而为一。我们的航空航天及国防客户已将未来愿景化为现实。
保持杰出的项目规划和执行对于赢得新业务至关重要。我们的解决方案提供了一种系统化的项目规划和执行方法,能够将成本、进度和技术要求整合到一个规划完善、资源充沛且预算充足的项目管理系统中。该解决方案易于维护,并可进行扩展来满足任何规模的商业和政府项目的需求。通过使用可管理所有项目工件的集成式系统,提高按成本如期推进的能力。
与需要多种步骤、工具和处理工艺才能达到预期效果的传统制造方法相比,增材制造使航空航天和国防公司能够以更低的成本进行全面修改,从而获得理想性能。我们面向增材制造提供了集成式软件应用程序,可帮助您重新设计产品、重组制造过程并重新审视业务模式。
Using NX enables the Digital Manufacturing Centre to provide a complete solution from design to manufacture
See all Success Stories探索和搜索该细分行业中的行业解决方案。
众所周知,航空航天工业的制造面临日益严峻的挑战。高级材料(如复合材料)和先进的技术(如增材制造)使得制造的复杂度增加。制造车间的自动化流程正在替代劳动密集型应用流程,对专用工具的需求由此增加。我们的制造解决方案提供一套完整的全方位集成式工具,专门用于零件制造,其中包括 CAD/CAM、机器人技术、CNC 加工、CMM 检测及 3D 打印。
航空航天及国防工装复杂且要求高,在成品中的关系重大,因而会影响质量和制造重复率。工装设计需要深入理解生产中面临的情况。我们的集成式设计和制造解决方案提供一套完整的全方位集成式工装,能够从设计、仿真、CNC 和 CMM 检测直到 3D 打印全程进行工装与夹具设计及制造。
要开发复杂的创新型产品,管理材料数据并将其融入产品生命周期是不可或缺的。我们的解决方案在要用于航空航天产品的材料与产品物料清单 (BOM) 之间保持紧密集成,这对于交付成功、合规的创新型产品至关重要。
使复杂的飞机发动机系统满足排放、噪声、能源效率、安全性和可靠性等方面的性能要求,所有这些都需要一个平台来为大量学科提供总体视图。Siemens Digital Industry Software 解决方案组合将以独特的方式将强大的设计空间探索、可扩展多物理场、动力学和 CFD 功能、行业领先的物理测试及成熟的工程服务结合在一起,在各个层面提供工程见解。
现代飞机的结构复杂性增加了结构分析需求以及改进可追溯性和全局分析工作流的需求,这可能会对降低结构设计的非重复项目成本产生重大影响。
大幅提升航空系统的性能。解决航空系统的复杂难题,并在设计阶段早期评估系统级交互,由此避免成本高昂的故障排除。为帮助您降低开发成本,提高总体项目交付效率,我们将为您提供一套强大的系统仿真和 CAE 解决方案,帮助您构建可扩展的航空系统数字孪生。
在如今的航空航天和国防项目中,供应商必须按预算如期交付满足所有技术和性能要求的产品,同时经常与遍布全球的供应商和合作伙伴进行协作。这些供应商和合作伙伴可能使用各式各样的工程应用程序。我们的解决方案提供了多 CAD 总成的数字模型和可视化功能,使所有人均能够访问设计和流程数据并彼此协作,从而制定明智的决策。
航空航天与国防企业面临着产品复杂性增加、定制程度更高以及全球激烈竞争等问题。许多企业仍在使用基于文档的方法或其他低效的方法,无力解决这些难题。企业必须采用敏捷的工程和设计思维及流程。我们的开放式多学科解决方案以标准为基础并具备可扩展性,为敏捷航空航天产品开发提供了所有必需的工具。
航空航天及国防企业需要减少产品支持和运营成本。由于这些产品寿命较长,维护成本在总成本中占了很大一部分,因此提高可靠性并尽量减少与维护相关的停机时间至关重要。通过运用来自设计和仿真的产品知识,我们的服务规划与管理解决方案可用于在交付设备前开发、验证并记录服务要求和服务规划。
使用基于电气模型的开发环境 (MBE) 可以快速、准确地分析配置受控的电气数字孪生,从而更好地满足合规性。
我们的 E/E 系统开发解决方案提供一种基于模型的方法,采用数字化数据连续性,并覆盖整个电气价值链:从平台电气系统的定义到其设计、认证和制造,再到支持其使用生命周期。
通过使用建模来定义产品架构和需求、探索设计空间、进行虚拟测试、设计产品架构中的接口、管理集成并最终验证产品是否满足需求来统筹技术项目。
Motivated by performance and sustainability demands, aerospace and defense companies are exploring new designs, composite materials, and alternative production methods. While new approaches lead to more innovative products in the marketplace, speed could suffer without the right tools and processes. By adding convergent modeling and topology optimization software to the process, development teams can rapidly generate designs and explore alternatives to bolster strength, reduce weight, or incorporate new materials and manufacturing methods.
Airworthiness is everything in aerospace and defense. It touches all aspects of aircraft development, everywhere in the supply chain. From type certification to production certification and continued airworthiness, future success depends on a digital approach to reducing challenges and uncertainty.
Maximize the chances of getting to market faster with a well-designed, certifiable aircraft. When you incorporate certification requirements into your plans from the beginning, airworthiness certification and compliance requirements are efficiently understood, distributed and verified during every step of development within all functional areas.
Whether pioneering new propulsion systems or entering the urban air mobility market, aerospace companies must become more innovative to take these new products to market within budget and faster than the competition.
Die SST next.step 2024 am 28. November 2023 in Bad Lippspringe bei Paderborn hält auch dieses Jahr wieder spannende Themen aus CAD, MBSE und PDM/PL...
Maximize performance with integrated turbomachinery design and analysis. Discover an end-to-end process proven to help engineers design efficient a...
Join us for a full day of real-world examples from engineering design to manufacturing shared by industry experts.
Die SST next.step 2024 am 23. November 2023 in Niefern bei Pforzheim hält auch dieses Jahr wieder spannende Themen aus CAD, MBSE und PDM/PLM bereit.