Пресс-релиз

В версии Solid Edge ST5 реализовано свыше 1300 предложенных пользователями улучшений

В новейшей версии расширены возможности синхронной технологии, базовый функционал моделирования и создания чертежей, что позволяет быстрее проектировать более высококачественные изделия

Новое мобильное приложение — просмотрщик файлов Solid Edge Mobile Viewer для iPad — расширяет доступ к конструкторской информации

ПЛАНО, шт. Техас, и НЭШВИЛЛ, шт. Теннесси, 12 июня 2012. Компания Siemens PLM Software, подразделение Siemens Industry Automation Division, ведущий мировой поставщик ПО и услуг для управления жизненным циклом изделия (PLM), сегодня объявила о выпуске системы Solid Edge® ST5 (Solid Edge ST5) с расширенными базовыми возможностями конструирования, помогающими быстро проектировать высококачественные изделия. Кроме того, в новой версии Solid Edge реализовано свыше 1300 предложенных пользователями улучшений.

Компания Siemens PLM Software также объявила о выходе Solid Edge Mobile Viewer — нового бесплатного просмотрщика 3D-файлов для портативного мобильного устройства iPad®, который расширяет доступ к конструкторской информации и помогает увеличить возможности совместной работы. Объявления были сделаны на проводимой Siemens PLM Software конференции Solid Edge University 2012.

«Новые функции в Solid Edge ST5 отражают то внимание, что мы уделяем требованиям заказчиков. Отвечая непосредственно на их запросы, мы добиваемся того, чтобы каждое улучшение функционала приносило реальную выгоду бизнесу», — отмечает Дэн Стэплз (Dan Staples), директор по развитию продукта Solid Edge компании Siemens PLM Software. «Заказчики получают ощутимые преимущества от использования нашей ведущей в отрасли синхронной технологии, и мы продолжаем укреплять наши позиции в этой области».

Более быстрые и гибкие способы применения синхронной технологии

Solid Edge по-прежнему основывается на синхронной технологии — революционном достижении компании Siemens PLM Software в области поэлементного моделирования без дерева построения. Данная технология — удобное средство для конструкторов и инженеров, которые создают и редактируют модели, сокращая время конструирования благодаря повторному использованию импортированной геометрии. Solid Edge ST5 использует синхронную технологию для расширенной поддержки моделирования компонентов, состоящих из нескольких тел, что позволяет импортировать геометрию деталей и сборок практически из любой CAD-системы. В зависимости от технологических соображений полученную импортированную геометрию можно объединить в единую деталь или несколько деталей.

«Новая версия Solid Edge ST5 произвела на меня огромное впечатление; особенно хороша новая функция проектирования деталей, состоящих из нескольких тел», — заявил Грант Холохан (Grant Holohan), инженер-механик Hatch — ведущей мировой компании-подрядчика, специализирующейся на проектировании крупных горных разработок. «Новая возможность моделирования нескольких тел дает нам возможность проектировать изделия, не задумываясь об их подразделении на отдельные детали. При помощи Solid Edge ST5 мы значительно повысим производительность труда наших конструкторов, что сэкономит массу времени, затрачиваемого на конструирование».

Дальнейшее упрощение процессов создания чертежной документации

Во многих проектных и производственных организациях чертежи являются важнейшим конечным результатом работы. Улучшения в Solid Edge продолжают повышать производительность труда при создании чертежей, что уменьшает число ошибок, выявляемых в цехе. Среди нововведений в Solid Edge ST5 — отображение сборки в нескольких положениях на одном чертежном виде, автоматическое размещение спецификаций на листах чертежей, таблицы разъемов и проводников для создания полного комплекта технологической документации, а также простое средство для выравнивания размерных линий. Новый крайне полезный инструмент позволяет создавать плоские представления жгутов электропроводки, чертежные виды разъемов, а также таблицы контактов разъемов и проводников, образующие полный комплект технологической документации.

Анализ стационарного теплообмена

Инженерам часто необходимо анализировать изделия, в которых детали работают в условиях как тепловой, так и механической нагрузки.

И когда возникает вопрос повышения качества проектного решения требуется простой и быстрый способ внесения изменений. В Solid Edge ST5 появился модуль выполнения тепловых расчетов в установившемся (стационарном) режиме. Вместе с функциональностью синхронной технологии пользователи получают возможность за меньшее время проанализировать большее число вариантов конструкции, что сокращает необходимость в изготовлении и испытании опытных образцов.

Мобильное приложение Solid Edge Mobile Viewer для iPad

Пользователи во всех подразделениях компании теперь получат возможность просматривать созданные в Solid Edge 3D-модели деталей и сборок, используя новое бесплатное мобильное приложение Solid Edge Mobile Viewer для iPad. Приложение позволяет поворачивать, перемещать, изменять масштаб моделей, включать и отключать отображение отдельных деталей, создавать изображения модели и отправлять их по электронной почте. Приложение Solid Edge Mobile Viewer позволяет сотрудникам, не работающим в конструкторско-технологической службе, просматривать конструкторские данные, что обеспечивает более быстрый и удобный процесс контроля проектных решений, а также создавать презентации для заказчиков и проводить общий контроль моделей.

Начало поставок Solid Edge ST5 запланировано на июль. Дополнительная информация представлена на сайте www.siemens.com/plm/solidedgest5.

О Siemens PLM Software

Siemens PLM Software, подразделение Siemens Industry Automation Division, ведущий мировой поставщик программных средств и услуг по управлению жизненным циклом изделия (PLM). Компания имеет 7 млн. инсталлированных лицензий более чем в 71,000 компаниях по всему миру. Штаб-квартира компании находится в г. Плано, шт. Техас. Siemens PLM Software сотрудничает с компаниями по продвижению открытых решений, помогая компаниям принимать интеллектуальные решения для создания лучших изделий. Для получения дополнительной информации по продуктам и услугам Siemens PLM Software посетите сайт www.siemens.com/plm.

О Siemens Industry Automation Division

Отделение Siemens Industry Automation Division (Нюрнберг, Германия) занимается поддержкой всех видов процессов, применяемых заказчиками в промышленности - от проектирования изделия до производства и оказания услуг - на основе непревзойденной комбинации технологий автоматизации, промышленных систем управления и программного обеспечения. Программные решения отделения до 50% сокращают сроки выхода новых изделий на рынок. Отделение Industry Automation состоит из пяти бизнес-подразделений: Industrial Automation Systems (промышленные системы управления), Control Components and Systems Engineering (оборудование систем управления и системотехника), Sensors and Communications (датчики и системы связи), Siemens PLM Software (разработка PLM-решений) и Water Technologies (технологии водоподготовки). Дополнительная информация представлена на сайте www.siemens.com/industryautomation


Примечание: Siemens и логотип Siemens являются зарегистрированными торговыми марками Siemens AG. Insight XT и Solid Edge являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. или ее филиалов в США и других странах. Все прочие торговые марки, зарегистрированные торговые марки или услуги являются собственностью их владельцев.

Предварительный контакт

Ольга Акулова
+7 (495) 2233646
olga.akulova@siemens.com

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs