精选产品
在线购买按月或按年订阅的 Solid Edge。
通过 Simcenter™ Femap™with NX Nastran,您可以探索 Simcenter Femap 的最新建模功能,同时体验业界领先的 NX Nastran 求解器的强大分析能力。您将看到,这些功能全面的仿真和分析应用程序可以帮助您优化产品设计、降低造型和物理测试成本,从而省钱省时地推动产品上市。通过这个免费版本,您可以了解 Simcenter Femap with NX Nastran 的完整功能,包括动态响应。您的保存次数、模型大小或其他因素均不受限制,因此您可以自由地仿真和分析完整的产品设计。
真正的 FEA,让一切变得简单。赶快免费试用吧。
Simcenter Femap 可在 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 上运行。Visit the 查阅系统要求页的内容可了解详情。
单击下面的按钮可开始下载。在系统提示安装软件时立即选择运行。
注意:如果您有 Simcenter Femap 免费试用版 DVD,则可跳过此步骤并直接转至下面的第 2 步。
只要下载完成,安装程序便会启动。安装程序将引导您完成整个过程。如果您有 Simcenter Femap 免费试用版 DVD,则将其插入 DVD 光驱开始安装 单击此处可了解详细的系统要求。
启动 Simcenter Femap 并在下面输入激活码
感谢您关注我们的软件并尝试下载试用版。 您对我们软件的关注对我们至关重要,但对您申请的评估可能要比预计时间长。 您将在 3 个工作日内收到回复。