Choose a Siemens Country/Region
오늘날 제조 시설의 설계, 레이아웃 및 설치 프로세스에는 많은 관련부서가 참여합니다. 이러한 관련부서의 범위는 기본 아키텍처에서 엔지니어링, 레이아웃 계획에까지 이를 수 있습니다. 라인 빌더 및 장비 업체와 같은 외부 공급업체도 설계 프로세스에 기여하고 주도적인 역할을 할 수 있습니다. 이러한 다양성으로 인해 이러한 관련부서의 효과적인 설계 방식 커뮤니케이션이 어려워지며 협업 효율성도 다소 저하될 수 있습니다. 모든 사람들이 자신의 고유한 데이터 환경에서 일하고 있기 때문에 팀 간에 "단절"되어 있다는 느낌을 받을 수도 있습니다. 원활하지 못한 커뮤니케이션, 효율적인 협업이 어려운 환경, 표준화된 자원 부족은 적합한 수정 관리, 릴리스 관리에 맞지 않거나 아직까지는 공급망 내에서 외부적으로 발생하는 일을 보다 잘 설명하는 레이아웃 계획 프로세스로 인해 악화될 수 있습니다.
ICE(In Context Editor)가 제공하는 관리형 협업 데이터 환경을 통해 다양한 팀이 협력할 수 있습니다. 많은 양의 시설 데이터를 관리하는 등의 부가가치 효과가 없는 불필요한 관리 업무를 줄여 생산성을 늘릴 수 있습니다. 조직 및 협력사 공급망 내의 많은 교육과 같은 부가가치가 있는 활동에 초점이 맞추어져 있으므로 레이아웃 및 시설 엔지니어링 프로세스가 변환되었습니다.
ICE를 사용하면 Teamcenter에서 구조를 구성할 수 있습니다. 이렇게 생성된 구조는 AutoCAD® 또는 FactoryCAD 내에서 직접 ICE를 사용하여 쉽게 열 수 있습니다. ICE를 통해 한 번 연결된 이후에는 작업할 노드를 선택할 수 있습니다. 구조 내에서 부모-자식 관계(참조 데이터)에 대해 걱정할 필요가 없으며 ICE에서는 관리자를 대신하여 이러한 모든 관계를 관리하므로 규모가 큰 공장 환경에서 일할 때 발생할 수 있는 여러 문제에 대해 고민하지 않아도 됩니다.
기능
혜택
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.