Choose a Siemens Country/Region
오늘날 기업들은 시장 출시 기간을 단축하고 혁신을 강화하는 동시에 제품 개발 비용을 엄격하게 제어해야 한다는 지속적인 압력에 직면하고 있습니다. 이에 따라 시뮬레이션이 중요한 제품 개발 활동으로서 자리매김하게 되었습니다. 하지만, 시뮬레이션이 프로세스 병목이 되어 당초 예상했던 효율성 및 생산성 증가를 실현하지 못하는 경우도 있습니다. 예를 들어 독립형 CAE 툴은 전문가를 위해 설계되었기 때문에 보다 광범위하게 채택하는데 제약이 따르며, 다양한 설계 및 시뮬레이션 소프트웨어를 사용하는 경우에는 오류가 발생하기 쉬운 데이터 변환을 여러 번 수행해야 합니다. 또한, 서로 다른 워크그룹들이 독립적으로 모델을 준비하기 때문에 노력이 중복되고 설계 상관 관계를 이해하기가 어렵고, 시뮬레이션 환경이 요구사항, 엔지니어링 워크플로우 및 제조와 같은 제품 라이프 사이클의 나머지 부분과 분리되어 있는 등의 문제가 있습니다.
지멘스 PLM 소프트웨어의 NX for Simulation 솔루션은 기업들이 이러한 장애물을 극복하고 제품 라이프 사이클 전반에서 시뮬레이션을 활용할 수 있도록 합니다. NX는 해석을 위한 지오메트리를 준비할 수 있는 동급 최강의 기술을 갖추고 있기 때문에 전체적인 모델 구축 시간을 70%까지 줄일 수 있습니다. NX Nastran과 통합 플로우 및 열 솔버(thermal solver)는 대규모 시뮬레이션 모델의 효율적 해석에 우선 순위를 두고 있습니다. 엔지니어들은 동작 및 제어에 대한 동시 시뮬레이션(co-simulation), 테스트 상관 관계, 어셈블리에 대한 FEA(Finite Element Analysis) 같은 새로운 기능들을 사용해 개발 프로세스 초반에 시스템 효과를 정확하게 이해할 수 있습니다. 마지막으로, 지멘스 PLM 소프트웨어는 데이터 관리 및 엔지니어링 시뮬레이션에 대한 심도 깊은 이해를 바탕으로 새로운 솔루션을 출시함으로써 보다 넓은 범위의 제품 개발 커뮤니티가 시뮬레이션에 대한 투자 가치를 실현할 수 있도록 합니다.
솔루션 기능
솔루션 이점
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Related Links
Visit these topics for more information.
Collateral
Read about the technical capabilities of this NX solution.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.