Choose a Siemens Country/Region
지멘스 PLM 소프트웨어는 각 NX 릴리스를 통해 고객들이 보다 성공적으로 업무를 수행할 수 있도록 보장한다는 목표를 가지고 있으며, 새로운 기능과 제품 개선은 물론, 보다 쉽게 업무를 수행하는 방법을 통합하기 위해 총력을 기울이고 있습니다. 그러나 이러한 노력이 실제로 얼마나 성공적인지를 가늠하는 시금석은 바로 제품에 대한 여러분의 의견입니다. 해당 NX 릴리스가 어떻게 실행되고 있습니까? 어떻게 보입니까? 귀사의 엄격한 운영 환경에 적합합니까? 마이그레이션이 쉽고 원활하게 이루어지고 있습니까?
지멘스 PLM 소프트웨어가 베타 테스트 프로그램을 중요하게 생각하는 이유도 여기에 있습니다. 베타 테스트 프로그램은 여러분은 물론, 여타 실제 사용자들이 개발 주기의 초기 단계에서 소프트웨어를 평가할 수 있도록 하는 것입니다. 여러분은 새로운 기능과 제품 향상을 가장 먼저 확인할 수 있으며 이 소프트웨어에 대한 피드백을 가장 먼저 제공할 수 있습니다. 이는 이 소프트웨어가 최정상의 위치를 고수할 수 있도록 돕는 것은 물론, 귀사의 요구에 부합하는 제품 방향을 제시할 수 있는 더할 나위 없이 좋은 기회가 될 것입니다.
본 베타 테스트 프로그램에 참여하는 방법은 다음과 같습니다:
이는 여러분이 근무하는 설비에서 테스트를 수행할 수 있는 편리한 방법입니다. 지멘스 PLM 소프트웨어가 프리 릴리스 소프트웨어를 제공하면, 여러분은 자신의 일정에 따라 소프트웨어를 평가할 수 있습니다. 베타 테스트는 치명적인 소프트웨어 중단이 발생할 때까지 개발 프로세스 전반에 걸쳐 피드백을 제공합니다. 모든 소프트웨어 문제, 이슈, 개선 요청 및 제안은 GTAC IR 제출 페이지를 통해 보고되며 해당 개발 팀으로 이관됩니다.
이는 지멘스 PLM 소프트웨어의 개발 설비에서 수행되며 실제 소프트웨어를 평가하는 가장 효과적인 방법이라고 할 수 있습니다. 지멘스 PLM 소프트웨어는 여러분의 테스트를 위해 워크스테이션과 프리 릴리스 소프트웨어를 제공합니다. 여러분은 개발 책임자와 만나고 소프트웨어에 이루어진 변경과 개선 사항을 가장 먼저 배울 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다. 또한, 여타 많은 산업 분야의 동료들과 만날 수 있습니다. 이는 여러 다양한 견해를 듣고 이 소프트웨어를 사용하는 방법에 대한 통찰력을 교환할 수 있는 최고의 포럼이 될 것입니다.
베타 테스트 프로그램이 신청하는 과정은 간단합니다. 여러분이 선택한 프로그램의 온라인 등록 양식을 작성하시기만 하면 됩니다. NX 베타 프로그램 참가자들은 유효 NX 고객 (현재 ME&S 유지)이어야 하며 베타 코드보다 2개 버전 아래 이상의 프로덕션 릴리스를 사용해야 합니다(예를 들어, 베타 릴리스가 NX 8이면, NX 6 이상을 프로덕션 환경에서 사용하고 있어야 합니다).:
신청자는 본 프로그램 참여를 위한 베타 사이트 라이센스 약정서(Beta Site License Agreement)에 반드시 서명해야 합니다. 본 약정서는 베타 사이트가 테스트 목적으로 프리 릴리스 소프트웨어를 사용할 수 있다는 것은 허가하며 비공개 조항이 포함되어 있습니다. 본 프로그램 참가자들은 지멘스 PLM 소프트웨어와 베타 사이트 간에 전달된 모든 정보에 대한 기밀을 유지해야 합니다. 이 약정서에 따라 지멘스 PLM 소프트웨어는 문제 보고서와 함께 연계되어 제출되어야 하는 베타 사이트의 기밀 데이터를 보호하는 데 있어 동일한 수준의 기밀성을 유지해야 합니다.
Siemens PLM Software는 귀하께서 본 베타 테스트 프로그램에 참여해 주시길 부탁 드립니다. 이는 모든 참가자들에게 상당한 이익이 될 뿐만 아니라 비공개 계약에 따라 모든 테스트가 수행됩니다. 여러분의 적극적인 참여를 바랍니다.
감사합니다.
Release Management
Siemens PLM Software는 베타 프로그램을 지속적으로 향상시키기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 질문이나 의견이 있으시면, 아래 문의처로 보내주십시오. Beta Administrator
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.