Choose a Siemens Country/Region
NX CAE는 I-deas와 NX Nastran 등의 세계적인 CAE 솔루션을 제공해 온 Siemens의 오랜 역사를 바탕으로 하는 현대적인 시뮬레이션 환경입니다. NX CAE는 숙련된 해석자가 고급 해석을 위해 필요로 하는 모든 고급 메싱, 경계 조건 및 솔버 인터페이스를 제공합니다.
직관적인 지오메트리 편집을 제공하는 탁월한 지오메트리 기반과 해석 모델 연관성을 멀티 CAD 데이터에 통합하는 방법 면에서 NX CAE는 다른 모든 프리 프로세서와 차별화되어 있습니다. 다분야 솔버 및 다중 CAE 솔버 지원이 통합되어 있기 때문에 단일 환경에서 모든 시뮬레이션을 좀더 효율적으로 수행하고 데이터 변환 오류를 없앨 수 있습니다.
NX 8에서 NX CAE는 다음과 같은 주요 부분에서 200가지가 넘는 생산성 향상이 이루어졌습니다.
NX CAE와 NX는 같은 지오메트리 기반을 바탕으로 하고 있습니다. CAE 전처리와 강력한 지오메트리 편집 기능과 프로세스를 단순화 하여, 엄청난 생산성 이점을 제공합니다. NX 8은 해석 모델링을 위한 NX CAE의 지오메트리 편집 기능을 지속적으로 강화하고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

구조, 열, 유동, 모션 또는 기타 유형의 해석을 수행 중일 때 NX CAE를 사용하면 언제든지 같은 직관적 사용자 인터페이스 안에 있고, 같은 핵심 해석 및 지오메트리 모델링 기능에 액세스하고, 같은 파일 구조 및 관리 체계를 사용하게 됩니다.

NX 8을 통해 NX CAE는 해석 솔루션을 그 어느 때보다 더 확장합니다. NX 8에서 사용할 수 있는 주요 새로운 해석 기능은 다음과 같습니다.
NX CAE는 커다란 해석 문제를 모델링하고 해결할 수 있는 능력을 통해 시스템 수준 시뮬레이션을 수월하게 만듭니다. NX CAE는 효율적인 FE 어셈블리 관리, 시험-해석 상관 관계 및 고성능 컴퓨팅을 통해 시스템 수준 해석을 간소화합니다.

NX 8은 시스템 수준 시뮬레이션 생산성을 더욱 향상시킵니다. NX 8의 새로운 시스템 수준 시뮬레이션 기능 중 대표적인 것들은 다음과 같습니다.
HD-PLM은 보다 스마트한 결정을 통해 더 나은 제품을 개발하기 위한 것이며, 올바른 제품 개발 결정을 내리려면 시뮬레이션 결과가 중요합니다. NX CAE는 의사 결정권자가 가장 정확한 최신 정보에 액세스할 수 있도록 주요 시뮬레이션 결과를 쉽게 확인할 수 있게 해줍니다.

새로운 결과를 평가하는 기능은 시뮬레이션 결과를 PDM 시스템 내의 특정 제품 요구 사항에 직접 연결함으로써 HD-PLM을 용이하게 만듭니다. 따라서 프로젝트 관리자는 요구 사항이 충족되지 않는 경우를 쉽게 파악할 수 있습니다.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.