Choose a Siemens Country/Region
귀사는 지속적으로 개발 비용의 절감, 생산성 향상, 높은 품질 달성이라는 과제를 안고 있습니다. 귀하는 최신의 데이타를 보고, 리스크를 관리 및 해결하며, 수많은 설계와 관련된 의사결정을 해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 지멘스 PLM 소프트웨어는 NX에 High Definition 3D (HD3D) 기술을 실현하여 귀사의 디자인 팀이 지속적으로 설계데이터를 수집하고 3D 설계 상에서 그 변동사항을 직접 시각화 하시는 데에 도움을 드릴 것입니다.
HD3D는 Siemens HD PLM Technology Framework 하에서 NX와 Teamcenter의 성능을 결합하여 전 세계적으로 분산 제품 개발 팀이 이해, 협업 및 의사 결정을 하는 데 필요한 정보를 제공합니다. HD3D Visual Reporting은 시각적인 화면에서 직관적으로 정보를 수집, 비교 및 표시할 수 있는 간단한 방법을 제공합니다. 이는 3D 제품 개발 환경에서 NX 및 Teamcenter의 제품 및 공정 데이터를 보고하며, 주요 의사 결정에 즉시 반영될 수 있습니다.
속성 데이터 목록을 탐색 및 처리하고 이를 수작업으로 3D 제품 모델에 연계시키는 방식의 효율적인 대안인 HD3D Visual Reporting은 사용자가 대화식 탐색을 통해 PLM 데이터를 이해하고 필요에 따라 세부 사항으로 파고 들 수 있도록 지원합니다. 제품의 3D 표현을 보면서 프로젝트 상태, 설계 변경, 팀 책임, 이슈, 문제, 비용, 공급업체 및 여타 속성에 대한 질문에 대해 올바른 맥락에서 손쉽게 해답을 구할 수 있습니다. HD3D Visual Reporting은 3D 파트, 구성 요소 및 어셈블리 모델을 체계화하여 신속한 시각적 평가 및 해석을 위해 컬러 코딩, 화면상의 태깅 및 범례 등을 통해 문의에 해답을 제시합니다.
HD3D는 NX Check-Mate 검증 확인 툴과 함께 연동되어 직접적이고 시각적인 상호 작용이 이루어지고 요구 사항에 대비한 제품 설계 검증 작업을 보다 신속하게 수행할 수 있도록 하기 때문에, 품질 문제를 발견하여 수정할 수 있습니다. 개발 단계 전반에 걸쳐 시각적으로 확인할 수 있는 피드백을 통해 중요한 기능적 요구 사항을 모니터링할 수 있으며 이를 통해 보다 신속하게 품질 문제를 이해, 탐색 및 해결할 수 있습니다.
솔루션 기능
솔루션 이점
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.