Choose a Siemens Country/Region
성공적인 제품 설계를 위해서는 혁신이 필요합니다 . 형태, 핏(fit) 및 기능을 종합적으로 고려하고 균형을 유지해야 합니다. 이를 통해 궁극적으로 제품을 사용하는 모든 고객에게 항상 긍정적인 경험을 제공해야 합니다. 지멘스 PLM 소프트웨어의 NX 소프트웨어는 CPG(Consumer Packaged Goods) 및 F&B(Food and Beverage) 산업의 패키지 설계자가 직면한 과제를 해결하는 데 가장 이상적인 툴입니다. NX의 형상 설계 및 개선 기능은 설계자들이 정교한 자유 형상 모델링, 곡면 연속성 및 분석, 시뮬레이션 및 시각화 툴을 사용해 설계 개념을 신속하게 개선할 수 있도록 합니다. NX를 통해 설계자들은 형상 및 스타일을 검토하는 데 필요한 모든 툴을 보유하는 것은 물론, 엔지니어링, 시뮬레이션 및 제조 단계로 원활하게 전환할 수 있습니다.
NX에서는 생성 방법을 제한하지 않습니다. 강력한 지오메트리 생성 및 편집 툴을 사용하면 변화에 적응해 가장 복잡한 형상을 신속하면서도 손쉽게 생성할 수 있습니다. NX는 제품 개발 프로세스 전반에서 사용할 수 있는 고품질 곡면을 생성합니다. NX를 통해 설계자는 패키지의 모든 측면을 실시간으로 시각화하고, 더 나아가 기업 내부 및 외부에서 전 세계적으로 안전하게 새로운 패키지를 위한 협업을 수행할 수 있습니다. 지식 기반의 자동화는 설계 프로세스를 가속화함으로써 새로운 패키지 제품군을 완벽하게 설계하는 데 소요되는 시간을 절감할 수 있는 것으로 입증되었습니다. 업계 선도적인 소비재 업체들은 NX를 구현해 새로운 패키지(병, 튜브, 완구 및 상자)를 개발 및 설계하고 이를 가상 테스트하고 있습니다. 이들은 이러한 툴을 사용해 새로운 외관 및 느낌(look and feel) 속성을 신속하게 개발하는 것은 물론, 물리적 프로토타이핑 전에 설계의 비용, 품질 및 제조 가능성을 평가하고 있습니다.
솔루션 기능
솔루션 이점
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Related Links
Visit these topics for more detailed information on specific NX capabilities.
Collateral
Read about the technical capabilities of this NX solution.
White Papers
Read about the technical capabilities of this NX solution.
Learn how customers are applying NX to their business.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.