Choose a Siemens Country/Region
수익성을 높이는 PLM 리더십 및 혁신 서비스
핵심 혜택: 매출 기회와 최종 수익 기회를 모두 제공하는 PLM
"PLM을 구현하는 조직은 시장 출시 시간을 단축하고, 운영 효율성을 높이고, 생산 비용을 절감하며 규제 준수율을 높여 발생하는 매출 혜택과 최종 수익 혜택을 모두 기대할 수 있습니다."The ROI Of Product Life-Cycle Management, Roy C. Wildeman, Forrestor 2009년 6월
CEO – 리더십, 혁신, 최종 수익
CFO - 비용 및 성과
CIO - 최적화된 IT 인프라
EVP 엔지니어링 - 품질 및 시장 출시 시간
EVP 제조 - 부품 재사용
EVP 마케팅 - 시장 출시 시간
이행 관리 - 규정 준수 및 세계화
Siemens PLM Software는 다양한 업계에 속하는 세계 최고의 기업에 오랫동안 제품 라이프사이클 관리 솔루션을 제공하고 있습니다. 실제로 지난 40년 동안 Siemens는 성공적으로 고객의 솔루션 구축을 실현해 왔습니다. 귀사의 검증된 산업 전문 지식과 Siemens의 다양한 산업별 PLM 솔루션을 결합하면 획기적인 전략적 운영 및 혁신 솔루션이 탄생할 것입니다.
산업 분석가들은 PLM을 가까운 미래의 제조 응용 프로그램으로 보고 있으며 PLM 서비스의 범위가 2013년까지 최대 8.6%씩 계속 성장하여 새로운 시장으로 확장될 것으로 예상하고 있습니다. "cPDm 부문은 2013년까지 120억 달러를 넘는 규모로 크게 성장하여 CAGR이 8.6%에 이를 것으로 예상됩니다." 2008년의 PLM 시장 성장 "A First Look in 2009—Weathering the Storm", Cimdata, 2009년 4월
Siemens PLM Software는 협력 파트너가 새로운 서비스로 사업을 확장하고, 수익을 창출하고, 향상된 능력을 활용하며 확장된 시장에 진출할 수 있는 기회를 제공합니다.
"현재 비즈니스 상황이 매우 어려움에도 불구하고 PLM 시장은 흔들림이 없습니다. PLM에 투자하면 많은 기업이 현재의 불경기를 벗어나 큰 비즈니스 혜택 및 수익성을 얻기 위한 솔루션에 투자를 재개하면서 앞으로 5년 동안 상당한 성장 효과를 볼 것으로 예상됩니다. PLM이 그 어느 때보다 더 중요해지고 기업에서 조직 내에 이 접근 방식을 더 깊게 심으면서 시장 성장이 가속화될 것입니다."
PLM에 투자하면 혜택을 보게 됩니다. 불경기에서도 제품 라이프사이클 관리 솔루션은 큰 ROI를 제공할 수 있습니다. Ed Miller, CIMdata -- Manufacturing Business Technology, 2009년 6월 17일
"Siemens PLM Software는 상당한 직접 수익과 높은 파트너 수익을 통해 2008년 cPDm 시장 점유율 선두 주자로 돌아왔습니다."
2008년의 PLM 시장 성장 "A First Look in 2009—Weathering the Storm", Cimdata, 2009년 4월
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.