Choose a Siemens Country/Region
전 세계적인 경쟁이 치열해지고 시장의 요구가 증가함에 따라 산업 기계 제조기업들은 지속적으로 제품을 혁신하고 최적화해야 합니다. 내부 직원은 물론, 파트너, 고객 및 공급업체들로부터 새롭고 부가가치를 창출하는 아이디어를 포착해 활용해야 한다는 요구는 오늘날 혁신 프로세스를 기존의 경계를 넘어 확대하고 있습니다. 지속적인 혁신은 성장, 성과 및 가치 창출을 위한 핵심 동인으로 자리매김하고 있습니다. 기업들은 제품 제공에 박차를 가하는 한편, 혁신에 대한 투자가 신속하고 적절한 ROI를 보장하도록 해야 합니다.
오늘날 신제품 개발 프로세스가 이제 전 세계 각지에서 수행되는 수백 여 개의 의사 결정 지점과 병렬 워크플로로 구성되어 있기 때문에 이와 같은 목표를 달성하는 데 어려움이 가중되고 있습니다. 이와 같이 복잡한 경영 환경에서 사업이 성장할 수 있도록 지원하고 최적의 제품을 올바르게 개발할 수 있도록 돕는 PLM 플랫폼이 필요합니다.
많은 산업 기계 제조 업체들은 신제품에 신속하게 적용될 수 있는 보다 유연한 기계 툴 설계는 물론, 기존 플랜트에 쉽게 통합될 수 있는 기계에 대한 요구 등과 같이 새로운 요구 사항의 수가 지속적으로 증가하고 있다는 사실을 인식하고 있습니다. 또 다른 심각한 과제는 제조업체들이 새로운 산업 설비를 개발하는 데 소요되는 시간이 크게 단축되고 있는 데 반해 이들 기계들이 100%에 가까운 가동시간을 보장해야 한다는 것입니다. 이와 함께 서비스 및 파트 관리의 최적화를 실현하기 위한 경쟁의 기본 원칙이 변화하고 있습니다.
이와 같은 과제에 따라, 다음과 같은 질문들은 중요한 비즈니스 이슈가 되고 있습니다.
계획에서 생산 단계까지 혁신을 실현하는 데는 많은 어려움이 따를 수 있습니다. 산업 기계를 위한 Siemens PLM Software의 솔루션을 통해 기업들은 PLM을 시작하여 생산성을 향상시킬 수 있습니다. Siemens PLM Software의 솔루션은 성숙 단계 기계의 개발에서 보다 높은 확실성을 보장하며 보다 철저한 사전 검증을 통해 양산 소요 시간을 단축함으로써 시험 가동 시간을 단축하고 보다 신속하게 생산에 착수할 수 있도록 지원합니다. 현 시점에서 당면한 문제를 해결하는 동시에, 완벽한 혁신 플랫폼을 단계적으로 개발하고 비용을 절감하며 고객을 위한 가치를 창출할 수 있습니다.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.