Choose a Siemens Country/Region
빠르게 변화하는 전 세계 경제 상황에서 자본 집약적인 중장비 제조 업체들이 직면하고 있는 당면 과제들은 경쟁이 치열해짐에 따라 더욱 심각한 양상으로 전개되고 있습니다. 전 세계적으로 경쟁하는 상황에서 수익성 높은 성장을 어떻게 보장할 수 있을까요. 어떻게 운영 성과와 신뢰성을 향상시키는 동시에, 생산성 증대에 대한 증가하는 요구를 충족할 수 있을까요. 보다 높은 수준의 일관된 제품 처리량, 생산량 증대, 품질 향상, 라이프사이클 비용 절감 등에 대한 요구를 어떻게 충족하고 있습니까? 어떻게 최종 사용자 및 딜러 네트워크와 신뢰할 수 있는 관계를 구축하고 있습니까?
또한, 신제품이 준수해야 하고 기존 기계에도 통합되어야 하는 탄소 방출 규제와 같은 새로운 요구 사항의 수가 증가하고 있습니다. 또 다른 당면 과제로 기계를 시장에 출시하는 데 소요되는 개발 및 제조 시간이 대폭 단축되고 있다는 것을 들 수 있습니다. 이에 따라, 경쟁의 기본 원칙이 변화하고 있으며 기업들은 파트 관리 및 서비스 최적화를 통해 경영 실적을 끌어 올려야 합니다.
이와 같은 요인들 때문에 기업들은 제조 및 판매하고 있는 제품에 대한 지속적인 혁신과 최적화를 수행해야 하는 것입니다. 중장비를 위한 제품 개발 프로세스는 매우 복잡합니다. 이는 확신을 가지고 매우 신속하게 제품을 제공하는데 필요한 프로세스로서 전 세계적인 맥락에서 이루어지는 수백 여 개의 의사 결정 지점과 병렬 워크플로우로 구성되어 있습니다. 이와 같은 프로세스를 관리하기 위해, 중장비 기계 제조 업체들은 높은 수준의 복잡성을 지원할 수 있는 소프트웨어 중심 플랫폼이 필요합니다. Siemens PLM Software는 다음을 수행할 수 있도록 지원하는 협업 백본과 함께 중장비 관리 소프트웨어 플랫폼을 제공함으로써 이러한 현안들을 해결합니다.
Siemens PLM Software의 중장비 소프트웨어 솔루션은 기업들이 복잡한 경영 환경에서 사업을 성장시킬 수 있도록 지원하며 최적의 제품을 올바르게 개발할 수 있도록 합니다.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.