Global Certification Program は、Siemens PLM Software 製品の使用方法と実装において一貫した、世界で統一した認定試験を提供します。このプログラムの目的は、 Siemens PLM Software 製品の利用者を高い水準に引き上げることにより、顧客の投資効果を拡大することです。また、このプログラムにより、能力のある従業員や契約者を効果的に選抜することができます。
スキルアップパス
認定試験を受けるにあたり、推奨されるスキルアップパスを示します。
現在日本で行われている弊社各製品の認定試験一覧です。
各試験の実施スケジュールや空席情報は下記 「認定試験の会場及びスケジュール」 をご参照ください。
NX Designer Certified Professional (コースコード:TR18010)
NXのプロフェッショナルな知識の理解度を確認したいNXユーザのための認定試験です。
Teamcenter Engineering Certification (コースコード:TR18030)
Teamcenter Engineeringの基本機能、およびアプリケーション管理の領域で製品知識の理解度を確認したいTeamcenter Engineeringユーザのための認定試験です。
Teamcenter Express Certification (コースコード:TR18040)
Teamcenter Expressの基本機能、およびアプリケーション管理の領域で製品知識の理解度を確認したいTeamcenter Expressユーザのための認定試験です。
Teamcenter Certification(コースコード:TR18070)
Teamcenter の基本機能、およびアプリケーション管理の領域で製品知識の理解度を確認したいTeamcenter ユーザのための認定試験です。
Solid Edge Certified Professional (コースコード:TR18510)
Solid Edgeの基本機能および製品知識の理解度を確認したいSolid Edgeユーザ、もしくは販売代理店エンジニアのための認定試験です。
最終更新:2012年5月14日 10:00
会場:シーメンス PLM ソフトウェアトレーニングセンター
(東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー5階)
地図は こちら からご確認いただけます。
※日程によっては会場が変更になる場合があります。受験票を必ずご確認ください。

| 試験コード | 申込締切日 | 空席 | ステータス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TR18010 | |||||
| TR18070 |
※ 法人契約のない個人のお客様の場合は、受験料が前払いとなります。お申し込み期限前までに受験料をお振込みいただき、確認後のお申し込みとなりますのでご注意ください。
| 実施形態 | 開催場所 | 料金・費用 | 開催条件 |
|---|---|---|---|
| 特別日程 | SIEMENS指定会場に限る | 通常料金
(追加費用なし) |
|
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.