工場の設計、レイアウト、および設置には、必要以上に時間がかかっています。工場の稼働までに時間がかかればかかるほど、利益の回収に時間がかかったり、市場機会を逃したりする可能性があるため、企業収益に大きな影響が出ます。従来の多くの工場レイアウトプロセスは間違いが発生しやすい状況です。これは、汎用的な2Dレイアウト環境内では、装置とその工場現場への配置が与える影響を設計チームが把握することが難しいためです。そのため、同じ誤解が原因でコストが高くなる可能性があります。これは、関係する作業を何度も繰り返すためだけでなく、初期段階で間違いを見つけておかないと、セットアップおよび設置段階でさらにコストのかかる影響を及ぼすことになります。
工場レイアウトアプリケーションであるFactoryCADには、詳細なインテリジェント工場モデルを作成するために必要なものがすべて備わっています。FactoryCADでは、直線、円弧、または円を描画する代わりに、“スマートオブジェクト”を操作できます。スマートオブジェクトは、フロア、上方を流れるコンベヤ、メザニン(中二階型積層棚)、クレーンから資材運搬コンテナやオペレータまで、工場で使用されるすべてのリソースを仮想的に表したものです。これらのオブジェクトを使用することで、装置を描画する時間を無駄にすることなく、レイアウトモデルを“一瞬で”作成できます。
FactoryCADを使用すると、工場のレイアウト、および導入プロセスに関する詳細な情報を得ることができます。最初から完成度の高い工場を設計するには、工場全体およびそのプロセスをしっかりと理解することが必要不可欠です。FactoryCADは、これを可能にする唯一のアプリケーションです。
機能
効果
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
FactoryCADの非ユーザの方へ
FactoryCADのスマート・ファクトリ・オブジェクトからなる3Dの工場図面を表示できるようにご使用のAutoCADを設定したいなら:
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.