製造のグローバル化に伴って、製品を効率的に製造して消費者に届けるまでには、対処しなければならない多くの課題が生じています。製品開発では「何を製造するか」ということが課題になりますが、その他にも、製品をどのように製造するか、どのリソースを使用するか、生産スピードは十分かなど、製品が市場に届くまでに対処しなければならない重要な課題がいくつもあります。
これに対処する最も効率的なアプローチは、製品の構想から最終消費者のサポートまで、データを簡単かつコスト効率良く再利用する方法です。とは言っても、このアプローチの実現は非常に複雑です。製造業では、製品設計に関連した1つの情報に対して、製造に関連した情報は数百も存在すると言われています。
Teamcenter Manufacturing Accessは、製品、プロセス、リソース、工場などのすべての製造関連情報へのシンプルなアクセスを提供することで、すべての製造チームがコラボレーティブな環境で作業できるようにします。また、ワークフロー管理および変更管理により、プランニングから製造現場まで、エンジニアはそれぞれの意思決定プロセスに必要な任意のプロセス構造を表示することができます。
機能
効果
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.