Nastranは40年以上にわたって、応力、振動、構造的な不具合、熱伝導、音響、および空力弾性を解析するための業界標準の有限要素ソルバーであり続けています。主要な製造企業は、ますます短くなる設計サイクルタイムの中で、安全かつ信頼できる最適な設計を生み出すために、重要なエンジニアリングコンピューティングについてNX Nastranに頼っています。
以下の主要な分野で、NX Nastran 8に対し40を超える改良が行われました。
シーメンスは、NX Nastranのソリューション機能を拡張し、解析担当者が一般的なソルバーを使用して幅広い問題に対応できるようにするため、大規模な投資を行っています。NX Nastran 8の対応分野および物理領域の拡張の特徴には以下のものが含まれます。

最近の解析モデルのサイズは、1,000~2,000万個のDOFを持つことが一般的です。コンピュータ・ハードウェアが向上し続ける中、解析モデルのサイズも成長の一途をたどっています。シーメンスでは、今まで以上に大きな解析問題を効率的に解決できるように、NX Nastranのソルバーのパフォーマンスが常に一歩先を行くようにしています。NX Nastran 8の計算パフォーマンスと数値の精度改善の特徴には以下のものが含まれます。

NX Nastran 8は、モデリング、ソリューションのセットアップ、およびポストプロセッシングを簡素化します。NX Nastran 8の改善の特徴には以下のものが含まれます。

東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.