工作機械、治具、ロボット、溶接ガン、プロセス・テンプレートなどの資産データであるリソース情報を管理することは、特にこれらのコンポーネントの数と種類が多いほど困難な作業となります。リソース情報はさまざまな場所に散在していることが多く、非グラフィカルなデータである場合もあり、情報を必要とするアプリケーションからアクセスできないことも少なくありません。
必要な情報に簡単にアクセスできなければ、無駄な重複作業が増え、再利用や標準化の障害となります。
Resource Managerは、工作機械から取付具ライブラリ、切削工具、ゲージ、ロボット、溶接ガン、製造プロセス・テンプレートに至るまで、幅広い製造リソース・データのライブラリを提供します。このソリューションは再定義可能なデフォルトの分類構造を提供します。また、パラメータ検索機能が組み込まれているため、リソース・データや関連する3Dモデルを簡単に取り出すことができます。
Resource Managerは、Teamcenter®のデータ管理プラットフォームをベースとし、これと密接に統合されているため、Resource Managerから必要なデータを取り出して、これをTeamcenter ManufacturingソリューションやNX CAM環境で直接使用することができます。
NXの優位性:
東京都渋谷区代々木2-2-1
小田急サザンタワー
Tel: 00531-1-22445 (フリーダイヤル)
Share this page through any of the following channels.