Solid Edge aiuta riduce la complessità della progettazione tramite la creazione di funzionali prototipi virtuali 3D, che aiutano a ottimizzare e differenziare i progetti senza dover produrre costosi prototipi fisici.
Focalizzato fin dall’inizio sulla progettazione incentrata sugli assiemi, Solid Edge sfrutta tecniche di progettazione sia dall’alto sia dal basso (top-down e bottom-up), mettendo a disposizione strumenti esclusivi per garantire che l’intento progettuale originale venga catturato, memorizzato e mantenuto lungo l’intero processo di progettazione.
Solid Edge gestisce facilmente i modelli di grandi assiemi, fondamentali nella progettazione meccanica. I clienti di Solid Edge creano regolarmente assiemi enormi con più di 100,000 componenti. La rappresentazione leggera e semplificata dei componenti e i potenti strumenti di visualizzazione e selezione rendono più semplice e pratico il lavoro su assiemi composti da migliaia di parti. Solid Edge permette di suddividere i compiti di progettazione fra i membri del team, mentre Insight gestisce gli aggiornamenti e le modifiche per garantire che il prodotto finale venga realizzato puntualmente e senza errori al primo tentativo.
Maggiori informazioni sui grandi assiemi
Con le esclusive funzionalità di Solid Edge per la progettazione di sistemi, l’utente si può concentrare non solo sulla giunzione dei diversi componenti, ma anche sulle loro modalità di funzionamento e interazione . Si creano così modelli intelligenti e dal funzionamento realistico che ricreano situazioni reali. Le librerie di sistemi permettono all’utente di definire, memorizzare e riutilizzare set coerenti di parti, feature e vincoli come un unico sistema funzionale. Le relazioni critiche vengono catturate e riutilizzate, il materiale viene automaticamente aggiunto o eliminato dai relativi componenti per garantire un corretto posizionamento, le parti in movimento mantengono i loro percorsi e carichi predefiniti, mentre i sensori monitorano le distanze critiche e altre variabili che influenzeranno glie obiettivi di prestazione del sistema. Un’altra caratteristica unica di Solid Edge è il concetto di componenti alternativi. Associando a un componente diverse alternative di scelta, diventa facile sostituire o scambiare i componenti all’interno dell’assieme per verificare diverse soluzioni alternative. Questa stessa tecnologia permette all’utente di configurare in maniera dinamica i membri della famiglia di assieme durante il posizionamento. Con un notevole risparmio di tempo, l’utente può scegliere “al volo” una combinazione discreta di componenti, senza dover predefinire tutte le possibili varianti in anticipo.
Con la crescente complessità dei progetti di prodotto, molti utenti 2D ancora attivi si accorgono di non poter più lavorare solo col 2D, ma restano convinti che il 2D sia uno strumento utile ed efficiente per svolgere alcuni aspetti del loro processo di progettazione. Al tempo stesso, gli utenti 3D esperti riconoscono i benefici di svolgere il lavoro di preparazione iniziale, ad esempio il layout delle macchine, in 2D, prima di passare alla creazione di modelli virtuali completi. Dunque entrambi i gruppi cercano un sistema di progettazione che riunisca entrambe le tecnologie, permettendo l’utilizzo dello strumento giusto per il lavoro giusto e mantenendo al tempo stesso sincronizzate tutte le geometrie. Le funzionalità uniche di progettazione ibrida 2D/3D di Solid Edge offrono ai progettisti la possibilità di utilizzare lo strumento giusto richiesto dalla specifica applicazione.
Molti processi di progettazione seguono un flusso che prevede la definizione di una struttura di base del prodotto, utilizzando layout 2D nuovi e già esistenti per sviluppare un concetto, per passare poi al 3D solo al momento opportuno. Solid Edge offre funzionalità esclusive per l’integrazione di questo prezioso flusso di lavoro. L’approccio "Zero D" di Solid Edge permette di definire gli elementi chiave della struttura del prodotto, organizzando i componenti e i sottosistemi principali prima di mettere su carta qualsiasi geometria. Partendo da questi “componenti virtuali”, si possono generare distinte base e report preliminari, ad esempio preventivi di costo, senza dover aspettare il completamento della modellazione dell’assieme in 3D. L’utente può procedere facilmente alla fase successiva di assegnazione della geometria 2D ai componenti virtuali o al posizionamento dei componenti 3D esistenti all’interno del layout 2D. Quando la struttura concettuale è completa e pronta per iniziare la progettazione più dettagliata, un semplice comando è sufficiente per popolare la struttura con i file di parti e sottoassiemi, cominciando così a lavorare con la geometria per sviluppare il modello 3D più dettagliato.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.