Riportiamo di seguito solo alcune delle ragioni che dovrebbero spingervi a valutare Femap come prima scelta per il vostro ambiente di analisi.
Non è facile condensare potenti funzioni di analisi in un applicativo semplice da usare, ma Femap fa esattamente questo. Ciò significa che non dovrete impiegare intere settimane per imparare a usare il software; e se siete un utente occasionale della simulazione, potrete gestire le funzionalità facilmente quando vi servono. Femap vi permette di gestire la simulazione con efficienza e sfruttare al meglio il vostro tempo.
"Per il nostro lavoro con SpaceShipOne, abbiamo selezionato Femap come processor principale prima di passare a Nastran. A nostro avviso, è una delle migliori soluzioni in commercio ed è molto facile da usare. Abbiamo altri pre e post-processor, ma sono meno semplici e hanno prestazioni complessivamente inferiori. Femap è decisamente superiore.”
-- Chris Flannigan - Co-fondatore di Quartus e Vice President of Engineering – Quartus Engineering
La simulazione aperta è particolarmente importante per le aziende che devono accedere a dati di diversa provenienza. Femap interagisce in maniera affidabile con la maggior parte dei sistemi CAD e supporta la maggior parte dei formati CAD; in questo modo si possono trasferire i dati in modo efficiente e affidabile e importare i dati di modellazione necessari per la simulazione.
"Ciò che rende Femap unico è la sua indipendenza. Non serve un solutore specifico e non è associato a un programma CAD in particolare.” Li supporta tutti. E quando bisogna creare una geometria da zero, Femap dà il meglio di sé ."
-- George Laird – Predictive Engineering
Anche se inizialmente potreste non aver bisogno delle funzionalità più sofisticate, con Femap potete ampliare la soluzione di simulazione secondo le vostre necessità. E nel momento in cui q le esigenze di simulazione dovessero evolvere verso l’analisi dinamica o l’ottimizzazione dei progetti, Femap saprò rispondere ad ogni vostra esigenza.
"Femap è un applicativo ricco di funzionalità e concepito per fornire un set specifico di strumenti a un vasto pubblico di utenti, dall’ingegnere progettista all’analista evoluto. Il software risponde alle esigenze di entrambe le categorie. Grazie al prezzo estremamente vantaggioso, l’applicativo diventa ancora più interessante in qualsiasi contesto e merita di essere valutato anche da chi svolge solo occasionalmente attività di analisi e simulazione.”
-- Al Dean – Technology Editor – MCAD Magazine
Oggi diventa sempre più importante poter modellare gli assiemi e Femap è ben attrezzato per gestire questo tipo di esigenze. Grazie alla funzione di rilevamento automatico dei contatti e all’ampia gamma di definizioni di contatti, Femap permette di definire le condizioni di accoppiamento fra parti collegate, in modo efficiente e preciso.
“Un fattore importante per la scelta di Femap è stata la sua capacità di gestire i problemi delle superfici di contatto.”
-- Dirk Koep – Progettista – Ruhrpumpen
L’utilizzo di materiali compositi è aumentato a ritmi vertiginosi negli ultimi anni, soprattutto nell’industria aerospaziale e automobilistica, dove è fondamentale progettare componenti più leggeri senza comprometterne la resistenza o la funzionalità. Femap è in grado di modellare materiali compositi e integra un apposito editor per creare e modificare le strutture a strati, con funzionalità specifiche per la visualizzazione dei laminati.
"Femap funziona bene per la modellazione dei compositi. È importante avere un pacchetto FEA con il quale possiamo modellare i laminati. Gli strati di laminato possono variare da 50 a 100.”
-- Mark Harrison - Engineering Manager - RPC Technologies
Dopo l’analisi, la valutazione e la comprensione dei risultati possono essere complicati, soprattutto considerando il volume di dati che si generano per i modelli più grandi. Femap offre funzioni di visualizzazione evolute che permettono di interpretare più facilmente i risultati e comprendere velocemente il comportamento del modello.
Post analysis the task of reviewing and comprehending the results can be daunting, particularly with the amount of data that can be generated for larger models. Femap has powerful visualization capabilities that let you get to grips with the results and gain a quick understanding of the model behavior.
-- Kofi Nelson-Owusu – Building Engineer – Washington County Building Services
A volte un prodotto “pronto per l’uso” non soddisfa tutte le esigenze ed è necessario ricorrere a una soluzione non standard. Femap ha un’interfaccia API (Application Programming Interface) con un proprio ambiente di programmazione che permette di personalizzare il modo in cui il programma funziona e interagisce con altri applicativi, sincronizzandosi con i vostri processi e flussi di lavoro.
“L’interfaccia Visual Basic integrata di Femap permette di integrare perfettamente i nostri strumenti di calcolo a supporto delle attività successive di post processing, convalida e documentazione dell’analisi strutturale, in particolare su strutture composite, realizzando così un processo automatizzato più veloce.”
Christopher Bach – Portavoce – Eurocopter
Femap offre il miglior rapporto del settore fra costo e prestazioni e un valore eccezionale sia all’acquisto sia in fase di manutenzione. Essendo facile da implementare e usare, non comporta grosse spese di IT o formazione.
"Nel complesso è il pre- e post-processor più economico in circolazione. La nostra non è una grande azienda e questa soluzione è l’ideale per noi. Riteniamo Femap il prodotto che offre il maggior valore, quello con le funzionalità migliori in rapporto al costo. E i riscontri dei nostri clienti indicano che sono d’accordo con noi.”
-- David Hunt - Vice President of Business Development – ATA Engineering
Grazie a un’interfaccia utente facile da usare e intuitiva e a potenti funzioni di modellazione, Femap produce modelli con grande efficienza. Dopo l’analisi, le funzioni di revisione dei risultati di Femap assicurano una comprensione immediata del comportamento del modello.
“Solitamente i clienti vogliono risultati immediati. Sono in una fase avanzata del progetto e hanno bisogno delle informazioni per proseguire. Mi piace Femap perché mi aiuta a lavorare il più velocemente possibile.”
-- Kevin Thomas – fornitore di servizi di analisi ingegneristica
Femap ha migliaia di clienti soddisfatti in aziende di tutti i settori e di tutte le dimensioni in tutto il mondo, con una base di utenti in continua crescita.
“Alla NASA tutti usano Femap. Tutti si trovano bene e sanno quanto sia potente.”
-- Mike Pagnotta - Presidente - Pagnotta Engineering
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.