L'apprendimento basato su progetto è un metodo di insegnamento ampiamente adottato ed efficace per studenti di ogni genere. Questo approccio sviluppa anche competenze nelle indagini di ordine superiore e nella risoluzione dei problemi e aiuta gli studenti a comprendere in maniera più accurata e approfondita i principi scientifici e matematici attraverso metodi applicati. Gli elementi competitivi di alcune attività didattiche basate su progetto aggiungono anche una prospettiva importante all'insegnamento e all'apprendimento. Nell'ambito del contesto corretto, la competizione coinvolge e motiva gli strudenti favorendo l'innovazione, requisito essenziale per qualsiasi ingegnere o progettista di prodotti.
Siemens PLM Software e il programma accademico di Solid Edge sono impegnati a sostenere una serie di progetti accademici di progettazione e design, concorsi e sfide.

Greenpower ha lo scopo di promuovere la progettazione e la tecnologia come possibilità di lavoro per studenti di età compresa tra i 9 e i 25 anni, con corsi a tempo pieno o part-time. L'obiettivo viene raggiunto attraverso esclusivi progetti di formazione pratica per progettare, realizzare e far correre un'automobile elettrica. Questa sfida ingegneristica al momento riguarda esclusivamente il Regno Unito, ma sia Siemens PLM Software che Greenpower si stanno impegnando attivamente per espandere questo eccellente progetto su base globale.
Ulteriori informazioni su Greenpower.

F1 nelle scuole (titolo tedesco "Formel 1 in der Schule") è una sfida multidisciplinare nella quale gruppi di studenti di età compresa tra i 9 e i 19 anni utilizzano software CAD/CAM per progettare, analizzare, produrre, provare e quindi far correre automobiline di legno di balsa alimentate a gas. Siemens è personalmente impegnata a sostenere il progetto F1 nelle scuole in Germania.
Ulteriori informazioni su F1 nelle scuole.

FIRST Robotics è una gara di robotica rivolta alle scuole superiori di tutto il mondo istituita nel 1989 per sviluppare metodi tali da ispirare gli studenti nei campi dell'ingegneria e della tecnologia. Ogni anno, gruppi di studenti usano strumenti come Solid Edge per realizzare robot del peso di circa 55 kg al massimo in grado di completare un'attività che cambia di anno in anno. Nel 2011 saranno in tutto 2.080 circa i team partecipanti a concorsi negli Stati Uniti, in Canada e in Israele.
Ulteriori informazioni su FIRST Robotics:

Il progetto HUNCH, acronimo di "High Schools United with NASA to Create Hardware", offre un'esperienza lavorativa per spingere gli studenti delle scuole superiori a cercare lavoro in campo scientifico e ingegneristico. HUNCH nasce dalla collaborazione tra i consigli di amministrazione delle missioni di NASA Space Operations ed Exploration Systems, le divisioni di Marshall Space Flight Center Academic Affairs, Training e Crew e il progetto Ares. Offrono agli studenti esperienze lavorative pratiche coinvolgendoli nella progettazione, fabbricazione e nella rapida realizzazione di prototipi di molteplici prodotti da utilizzare per lo sviluppo di modelli ARES I. Gli studenti di Huntsville Center for Technology preferiscono utilizzare il software CAD Solid Edge per le qualità intuitive di cui è dotato. "Trovano divertente ed entusiasmante la modellazione nel corso di studi", ha dichiarato Mike Evans, insegnante di progettazione bozze.
Ulteriori informazioni su HUNCH.

Google Lunar X-Prize è una competizione sullo spazio organizzata da X Prize Foundation e sponsorizzata da Google. La sfida richiede a team operanti nel settore dei voli spaziali finanziati da privati di competere nel lancio, nell'atterraggio e nel viaggio intorno alla superficie lunare di un robot, inviando al contempo immagini specifiche e altri dati sulla Terra. Gli studenti creano tutti gli elementi necessari per la missione utilizzando programmi CAD in grado di gestire assiemi di grandi dimensioni, quali Solid Edge, eseguono la programmazione personalizzata e quindi presentano una demo dei progetti per essere giudicati.
Ulteriori informazioni su Google Lunar X-Prize:
Comunicato stampa - I partner Siemens PLM Software con team di livello assoluto competono nella gara Google Lunar X PRIZE per vincere 30 milioni di dollari
Sito Web di Google Lunar X-Prize
Team Rocket City Space Pioneers

SkillsUSA offre attività competitive dedicate a studenti in diverse aree di competenza professionale e di leadership. Viene incoraggiata la competizione a tutti i livelli per il conseguimento di competenze e successi personali. Le gare per conquistare la leadership includono discorsi pubblici, procedure parlamentari, sicurezza, cerimonie di apertura e chiusura e colloqui di lavoro. Le gare sulle competenze professionali includono edilizia, occupazioni nel settore sanitario, tecnologia automobilistica, industria elettrica/elettronica e consulenze. Solid Edge svolge un ruolo importante nella parte relativa alle competenze e alle scienze tecniche della gara che include la creazione di bozze tecniche, la robotica e la tecnologia di automazione, fabbricazione di lamiere e saldature.
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.