Le macchine utensili avanzate rappresentano un investimento significativo e devono essere utilizzate appieno, per aumentare al massimo il loro contributo all'azienda. Qualsiasi momento in cui la macchina non è in funzione, costituisce una perdita di denaro. Le operazioni più complesse, ad esempio, possono richiedere molte ore per la preparazione dell'installazione, durante le quali la macchina non è produttiva. Un altro esempio di produttività ridotta o mancata è anche l'uso della macchina per la formazione professionale degli operatori.
Quando una macchina è in funzione, è importante che vi sia la certezza che non si verificheranno problemi, ad esempio collisioni, e che il programma verrà eseguito con la massima efficienza possibile. Se i programmi relativi alle parti vengono modificati a livello di shop floor, può richiedere molto tempo verificarli passo per passo sulla macchina utensile reale.
L'ideale sarebbe un modello di macchina utensile tanto completo da agire e funzionare come la versione reale, il tutto però a livello software. Virtual Machine Tool si basa su un toolkit di elementi software, un modello 3D della macchina utensile, il software di simulazione delle lavorazioni, il kernel software e il software di interfaccia umana del controller controller (per le macchine con controller Siemens SINUMERIK). Virtual Machine Tool può essere utilizzato per la preparazione dell'installazione, per la formazione degli operatori e per la validazione dei programmi, risparmiando molto del tempo passato utilizzando la macchina reale.
Virtual Machine Tool riduce il tempo non produttivo delle macchine utensili. Con un costo molto più basso, Virtual Machine Tool offre una simulazione realistica che permette di ridurre i tempi non produttivi delle macchine reali.
Virtual Machine Tool viene tipicamente predisposto dai produttori delle macchine utensili tramite il toolkit Siemens.
Funzionalità
Vantaggi
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Via Gaetano Crespi 12
Milano 20134
Italy
(Tel): +39.02.210571
Share this page through any of the following channels.