当今的机器制造商面临着在短时间内生产高度定制的智能机器的挑战。西门子先进的机械工程解决方案利用下一代设计软件、用于机械设计的数字孪生和集成的数字工具,确保按时有效交付项目。
现在是机器制造商对其工作流程进行数字化转型的时候了,这样他们就可以开始快速生产客户期望的智能互联机器。
通过协作设计加快产品上市时间,随时随地连接域。(Tronrud Engineering)
通过在设计过程的早期使用仿真技术,设计和制造具有更高输出的机器,同时降低噪音、振动和能耗。(必佳诺)
在支持搜索和浏览的单一位置管理和共享产品信息,从而减少 CAD 数据管理所花费的时间。(比雅斯集团)
在下一代机器的开发中获得更大的确定性。先进的机械工程通过利用数字孪生进行设计、开发和调试,加快设计过程并认证机器性能。
在一个位置管理产品和项目需求信息,从而实现更好的协作和轻松的设计重用。机器制造商和 OEM 可以提高生产率,同时获得进度可见性,而无需任何额外的开销。
创建包含机械、电气、软件和自动化信息的全面数字孪生。改进报价、设计、生产、安装和调试的方式,比以往任何时候都更复杂、更智能、更互联、更灵活。
采用协作、多学科的方法进行设计,确保快速有效地满足所有客户要求和行业法规。创建与模块化设计兼容的环境,以缩短出价响应时间。
一个集成的解决方案,可快速连接远程和面对面的工作人员,推动协调并简化设计变更。(施拉特)
通过 Simcenter设计仿真提高机器精度,节省时间和资源,同时减少对物理原型制作的需求。(Ronchi Mario)
通过一致的自动化工作流程,从头到尾加速机器制造过程,从而简化决策。(Anger Machining)
Solu-Tech 使用西门子解决方案设计和虚拟测试机器。
公司:Solu-Tech
行业:工业机械行业
位置:Rosheim, Alsace, France
Siemens 软件:NX, Solid Edge
先进的机械工程 为企业提供下一代设计工具、闭环数字孪生和集成项目交付解决方案。通过这三个重点领域,公司可以消除孤岛,更快地进行验证并交付比以前更多的订单。
借助先进的机械工程仿真功能,企业可以在 数字孪生中可视化机器的能源使用和废料输出。反过来,设计人员可以在机器生产之前对其进行微调,从而帮助可持续地优化其设计。
先进的机械工程 正在通过帮助更多企业进行数字化转型来塑造工业 4.0。连接数据、描绘可视化和更快地交付产品的技术工具对于在当今竞争激烈的环境中生存是必要的。
机械设计工程,或者说工程师设计、制造和调试机器的方式,总是在不断发展。下一代机器设计 将机械、电气、电子和软件学科集成到一个设计流程中。通过这种合作,企业实现了机器设计的模块化方法。
机器设计 直接影响生产底线。制造设计 (DFM) 是一种工程实践,旨在满足设计要求,同时优化制造易用性和降低生产成本。从选择正确的组件、零件或材料到高效的电缆布线,每个设计决策都直接影响生产的底线。为可制造性而设计的机器制造商可以始终如一地比竞争对手更快地交付具有成本效益的高质量产品。
NX是 Siemens Xcelerator 产品组合的一部分,为机器制造商提供下一代设计工具。通过将学科整合到一个有凝聚力的保护伞下,可以实现更大的一致性。反过来,可以更快地对机器进行可视化和验证,从而加快项目的交付速度。