Choose a Siemens Country/Region
L’apprentissage par projet est une approche d’enseignement efficace et largement reconnue destinée aux étudiants, quelles que soient leurs capacités. L’apprentissage par projet aide les étudiants à développer leurs compétences en recherches et en résolution de problèmes et leur permet d’acquérir une connaissance approfondie des principes scientifiques et mathématiques à travers des applications concrètes. L’aspect compétitif de certaines activités d’enseignement par projet apporte en outre une dimension supplémentaire appréciable aux actions de formation et d’enseignement. Si elle est pratiquée dans un contexte approprié, la compétition est source d'engagement et de motivation pour les étudiants et conduit à l’innovation, élément primordial dans toute démarche d’ingénierie ou de conception de produits.
Siemens PLM Software et le Programme académique Solid Edge accompagnent et soutiennent une série de projets, de concours et de défis académiques reconnus dans les domaines de l’ingénierie et de la conception de produits.

Le programme Greenpower vise à promouvoir les carrières technologiques et d'ingénierie auprès d'élèves et d'étudiants âgés de 9 à 25 ans, dans le cadre d’un enseignement à temps plein ou à temps partiel. Ce programme s’articule autour de projets concrets destinés à concevoir, construire et piloter une voiture électrique. Actuellement, ce programme d’ingénierie est déployé uniquement au Royaume-Uni, mais Siemens PLM Software et Greenpower cherchent activement à étendre cet excellent projet à l’échelle mondiale.
En savoir plus sur le programme Greenpower.

Le concours F1 in Schools (Formel 1 in der Schule) est un concours multidisciplinaire dans lequel des équipes d’élèves et d’étudiants, âgés de 9 à 19 ans, utilisent des logiciels de CAO/FAO pour concevoir, analyser, fabriquer, tester et piloter des modèles de voitures miniatures en balsa fonctionnant au gaz. Siemens soutient directement le concours F1 in Schools en Allemagne.
En savoir plus sur le concours F1 in Schools.

FIRST Robotics est un concours international dans le domaine de la robotique organisé dans des lycées. Créé en 1989, ce concours vise à développer la créativité des élèves dans les domaines technologiques et de l’ingénierie. Chaque année, des équipes d’élèves utilisent des outils tels que Solid Edge pour concevoir des robots pesant jusqu’à 54,5 kilos et capables de réaliser une tâche, laquelle change tous les ans. En 2011, on estime à 2 080 le nombre d’équipes ayant participé à ce concours aux États-Unis, au Canada et en Israël.
En savoir plus sur le concours FIRST Robotics sur :

Le projet HUNCH (High Schools United with NASA to Create Hardware) offre des expériences de collaboration concrètes aux lycéens qui souhaitent embrasser des carrières scientifiques et dans le domaine de l'ingénierie. HUNCH est le fruit d’un effort conjoint des directions des missions de la NASA Space Operations and Exploration Systems et des bureaux Marshall Space Flight Center's Academic Affairs, Training and Crew Operations et Ares Project. Cette initiative offre des expériences du « monde du travail » à des lycéens en les recrutant pour participer à la conception, à la fabrication et au prototypage rapides de nombreux produits utilisés pour réaliser la maquette ARES I. Les étudiants du Center for Technology de Huntsville préfèrent utiliser le logiciel de CAO Solid Edge en raison de sa convivialité. « Ils trouvent cet outil divertissant et sont ravis de l'ajout des projets de modélisation au sein de leur cursus », déclare Mike Evans, chargé du cours de mise en plan.
En savoir plus sur le projet HUNCH.

Le prix Google Lunar X est un concours dans le domaine spatial organisé par la fondation X Prize et parrainé par Google. Le défi fait appel à des équipes de vol spatial financées par des fonds privés qui s'affrontent pour parvenir à lancer un robot, le faire alunir et se déplacer sur la surface de la lune, tout en étant en mesure de communiquer des images et d’autres types de données à la terre. Les étudiants programment l’ensemble des opérations de leur mission à l’aide de programmes de CAO prenant en charge de grands assemblages, tels que Solid Edge, puis soumettent leurs créations à un jury.
En savoir plus sur le prix Google Lunar X :
Communiqué de presse - Partenaires de Siemens PLM Software avec une équipe de premier choix en lice pour tenter de remporter les 30 millions de dollars mis en jeu par Google dans le cadre du prix Google Lunar X
Site Web du prix Google Lunar X
Équipe Rocket City Space Pioneers

SkillsUSA propose des activités de compétition à des étudiants dans divers domaines de compétence et de leadership. Dans le cadre de ce concours, compétences et réussite personnelle sont requises à tous les niveaux. Les épreuves de leadership incluent des présentations en public, une procédure parlementaire, des cérémonies de sécurité, d'ouverture et de fermeture, ainsi qu’un entretien de recrutement. Les épreuves portant sur les compétences professionnelles incluent les métiers de la construction, de la santé, la technologie automobile, l'industrie électrique/électronique et les services personnels. Solid Edge joue un rôle de premier plan au sein de la compétition du point de vue du savoir-faire et des connaissances techniques, notamment pour ce qui est de la mise en plan technique, des technologies de robotisation et d’automatisation et de la fabrication et soudure de tôles.
13 av. Morane Saulnier
Bât. Le Chavez
Vélizy Villacoublay 78140
France
Tel: +33 1 30 67 01 00
Share this page through any of the following channels.