Construction mécanique avancée pour équipements industriels

Advanced Machine Enginnering for Industrial Machinery

Construction mécanique avancée

La construction mécanique avancée propose de manière efficace une plateforme pluridisciplinaire et coordonnée qui permet le développement de machines modulaires pouvant être rapidement configurées et assemblées en toute confiance pour répondre aux exigences des clients.

Défis en matière de conception d'équipements industriels et de machines-outils

De nombreux fabricants d'équipements industriels se trouvent confrontés à un nombre croissant de nouvelles exigences, notamment la demande de conceptions de machines-outils plus flexibles, capables de s'adapter rapidement à de nouveaux produits, ainsi que des machines capables de s'intégrer facilement dans des usines existantes. De plus, l'augmentation de la concurrence à l'échelle internationale, des demandes du marché et des exigences réglementaires oblige les entreprises d'équipements industriels (qui opèrent dans plusieurs secteurs) à innover et à optimiser en permanence leurs produits. Le marché exige non seulement un temps de disponibilité optimal jour après jour, mais également une productivité soutenue au fil des années. Par ailleurs, l'arrivée de l'Industrie 4.0 soulève un nouveau problème, celui d'assurer la fabrication avec des machines autonomes décentralisées qui communiquent entre elles et avec les produits qu'elles fabriquent, afin d'optimiser la production. Cela ajoute un nouveau niveau d'exigences en matière d'intégration technologique.

La vision "Machines avec mission" de Siemens PLM Software définit la façon dont le marché global actuel des équipements industriels peut réussir à fabriquer des machines multifonction plus intelligentes et plus simples à entretenir.

La réalisation du processus de la mise en production peut être difficile. Mais avec la solution de conception de machines de Siemens PLM Software, la Construction mécanique avancée, votre entreprise peut commencer sa transition vers la gestion du cycle de vie des produits (PLM) et améliorer sa productivité. Notre solution de Construction mécanique avancée garantit une meilleure assurance dans le développement de machines matures, en réduisant le temps de démarrage de la production, grâce à une conception et une mise en service virtuelles, aboutissant à une meilleure validation en amont, des temps de mise en service plus courts et une productivité plus immédiate.

Innovation mécatronique rapide

Auparavant, les machines étaient purement mécaniques. Mais il est clair que ce n'est plus le cas. Les machines doivent désormais être intelligentes, et la technologie est un facteur clé pour y parvenir. Les clients exigent un plus haut degré de personnalisation, ce qui oblige les fabricants à utiliser une grande variété de solutions, comme l'électronique et les logiciels, pour répondre à ces demandes plus complexes. Le besoin en machines multifonction sophistiquées oblige encore plus les fabricants à redoubler d'efforts pour améliorer globalement la productivité et la flexibilité. Avec une innovation mécatronique rapide, vous pouvez définir et gérer de manière plus efficace et plus en amont dans la phase d'avant-projet, les exigences interdépendantes et complexes de ces machines, intégrer un développement de logiciels et d'électronique à d'autres systèmes de la machine, et mettre virtuellement en service la machine pour la valider avant sa livraison au client.

Gestion des processus d’ingénierie

Pour fabriquer des machines plus intelligentes, les entreprises doivent gérer la complexité croissante de leurs processus de conception et de fabrication. Ces processus sont en train de passer de la configuration à la demande (CTO) à l'ingénierie à la demande (ETO). Afin de pouvoir contrôler et gérer l'intégralité du processus de bout en bout, les fabricants ont besoin d'avoir une meilleure visibilité des modifications qui pourraient affecter la qualité et le coût de la machine, ainsi que le délai de livraison au client. La solution de Construction mécanique avancée vous offre une vue intégrée de la façon dont vos décisions au niveau de la conception et de la fabrication peuvent affecter le programme de la machine finale. L'intégration d'éléments clés, tels que les exigences, la configuration, les modifications et la gestion de projet, améliore globalement la qualité, la vitesse et la productivité, tout en réduisant les coûts et les risques au niveau de la livraison.

Siemens PLM Software fournit en outre le catalyseur d'équipements industriels, qui accélère le déploiement chez le client et la productivité de la solution à travers un ensemble de composants de configuration et de guides des meilleures pratiques du secteur.

CAO/FAO/CNC et mise en service des machines

Avec un temps de développement réduit des machines et compte tenu du fait que les ingénieurs automaticiens se retrouvent généralement dans une situation critique pour démontrer le bon fonctionnement des machines, il peut s'avérer utile d'avoir la possibilité de visualiser virtuellement les séquences de programmation, afin de respecter les délais du projet et de livrer en temps voulu. SINUMERIK, notre solution de Construction mécanique avancée, fournit des fonctionnalités supplémentaires pour intégrer la conception des automates avec le reste de la conception des machines, afin de garantir une couverture totale de la CAO, FAO et CNC. La modélisation des séquences de fonctionnement de la machine, l'association des signaux d'automatisation au comportement physique de la machine, la communication des profils de CAO et des comportements de l'appareil, ainsi que la prise en charge de la programmation de l'appareil permettent aux fabricants d'équipements de valider plus efficacement et virtuellement la conception et le fonctionnement de la machine avant sa fabrication réelle.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs