Choose a Siemens Country/Region
Design et conception sont complémentaires chez KeyOx ! NX lui offre une solution complète de conception et de design, jusqu’à l’industrialisation. Un outil complet pour optimiser sa créativité, depuis la définition du cahier des charges jusqu’à la documentation indispensable à la fabrication des produits de ses clients.
Avant de créer KeyOx, Mathias Allély, designer industriel, diplômé ENSAAMA (École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Arts) et Paul Laurens, ingénieur INSA (Génie Mécanique Construction) et diplômé d’études approfondies en génie des matériaux, travaillent ensemble sur des développements de produit depuis 1998. Des premières collaborations réalisées en tant que client et fournisseur, ils retirent un constat : « Trop de projets d’innovation n’atteignent pas les objectifs en termes de chiffre d’affaire, de marge, de part de marché ou de valorisation de la marque, qui leur sont assignés ».
Leur analyse ? « Les problèmes rencontrés tout au long du développement des produits sont généralement liés au manque de vision partagée entre spécialistes au départ du processus d’innovation ».
Les deux fondateurs formalisent une nouvelle approche de la conception de produit et lancent leur entreprise, KeyOx, avec pour mission d’offrir à leurs clients une méthodologie visant à proposer plus rapidement des produits différents, performants et valorisants. « Parce qu’un produit innovant fixe les règles de la compétition face à ses concurrents » rappelle Mathias Allély.
Leurs démarches, équilibre entre pragmatisme technologique, transmission de valeurs et culture du bien vivre, est basée sur une réflexion préalable, menée avec les équipes de leurs clients, sur l’usage, sur les objectifs commerciaux et sur les technologies à mettre en oeuvre. De cette réflexion (animée par le designer industriel, spécialiste de la forme et des usages, et par l’ingénieur, garant de la fabricabilité), découle une vision partagée et dynamique de ce que doit être le futur produit. Cette vision commune est déclinée en objectifs et actions métiers dont la cohérence est assurée tout au long du programme par un rappel et une mise à jour de l’intention illustrée par le designer.
Pour les deux associés, « la mission de notre société est d’apporter à nos clients, tout au long de ce processus continu qu’est l’innovation, la compétence en stratégie, création et développement indispensable à la conduite et à la réussite du projet ».
Professionnels du design et de la conception, les deux associés connaissent bien le marché de la CFAO. Ils ont donc fait le tour des principaux offreurs de solutions, tests à l’appui. Leur cahier des charges de base : un logiciel complet de conception et de fabrication, suffisamment robuste et industriel pour s’adapter à tous les besoins et à toutes les phases du processus, depuis l’étincelle créative du designer, jusqu’à la définition de détail du produit.
« Nous recherchions une trousse à outils ”magique“ qui nous permettrait, non seulement, de mettre en place notre méthodologie, mais également de nous adapter à toutes les demandes de nos clients et à toutes les étapes du développement du produit. D’être présents du début à la fin du processus, en jouant, si nécessaire, le rôle de maître d’oeuvre, en apportant à notre client un savoir-faire global, tout en nous intégrant de façon rapide et transparente à ses équipes internes », ajoute de son côté Mathias Allély, le designer industriel de l’équipe : « nous recherchions un outil capable de gérer à la fois des formes complexes et différentes technologies de fabrication qui elles aussi sont susceptibles d’être complexes ».
La solution NX™ a fait ses preuves dès le premier projet confié à KeyOx, celui de Raisonance, société grenobloise spécialiste des outils logiciels pour l’électronique embarquée. Une solution qui a permis à l’équipe de capitaliser ses connaissances pour réussir en 15 jours, la modélisation 3D du débogueur et programmeur de microcontrôleur Rlink, l’image de synthèse validée par Raisonance, le modèle destiné à l’outilleur, enfin la documentation des gammes d’usinage d’une production en série.
Pour pousser encore l’avantage concurrentiel de la réduction du Time To Market, KeyOx a souhaité proposer à ses clients des outils avancés de maquettage numérique. De plus, avec NX Nastran®, KeyOx peut valider et communiquer sur la performance de ses conceptions par la simulation (calculs par éléments finis). Les clients de KeyOx sont ainsi assurés de la pertinence de leurs investissements.
Telles sont aujourd’hui les prestations proposées par KeyOx.
« Enfin, dévoile Mathias Allély, nous accompagnons des entreprises comme Salomon ou Baccarat dans la mise en place de NX au coeur de leur méthode de développement de produit, en l’adaptant à la technicité de leur métier ».
La solution de CAO de Siemens PLM Software est aujourd’hui partie intégrante du fonctionnement de KeyOx.
Chaîne numérique continue, puissante et cohérente, NX couvre et documente tous les métiers du développement industriel, depuis l’exploration des concepts jusqu’à leur validation (analyse de la qualité des surfaces et des formes, simulation numérique avec NX Nastran), en passant par la documentation pour l’aide à la décision, puis l’édition de données non équivoques pour la fabrication.
« NX permet de justifier la conception, jusqu’aux détails les plus fins. L’efficacité de NX est telle qu’il est possible à tout moment du processus collaboratif d’optimiser la définition du produit », commente Paul Laurens.
Le rôle de maître d’oeuvre est d’autant plus efficace que les équipes, internes ou externes, travaillent en totale collaboration à partir d’un fichier de base qui s’enrichit sans cesse. Le processus collaboratif d’innovation profite ainsi de l’expérience de chacun, dans le respect des objectifs alloués. Pour Paul Laurens, « NX favorise de la sorte l’accroissement de notre productivité de l’ordre de 20 % ».
Ce qui se traduit par 50 % de gain en termes de délai pour le développement produit et son corollaire, le temps de mise sur le marché, le fameux Time To Market, sans pour autant sacrifier la qualité des conceptions, ni le prix de revient des produits. Ces gains sont permis par :
La solution de CAO intégrée de Siemens PLM Software est aujourd'hui la pierre angulaire de la stratégie de la société. Cette approche en parallèle qui est le credo de Keyox est rendue possible grâce à l'outil. Le travail de maître d'oeuvre est d'autant plus facilité que les équipes, internes ou externes, travaillent en totale collaboration à partir d'un fichier de base qui évolue sans cesse, le processus d'innovation profite ainsi de l'expérience de chacun. Les résultats sont d'ores et déjà tangibles : 50% de gain en termes de délai pour le développement produit, soit un bénéfice significatif pour le temps de mise sur le marché, le fameux " time to market " si important pour toute société industrielle, sans négliger pour autant les aspects qualité et prix de revient des produits.
Informations complémentaires:
Défis:
Clés du succès:
Résultats:
Secteur industriel:
Client's Primary Business:
Avec un chiffre d’affaires de 260 000 € par an et un effectif de quatre personnes, dont deux designers (Mathias Allély et Mathilde Meneau) et deux ingénieurs (Paul Laurens et Rodolphe Pelloux-Prayer), KeyOx propose sa maîtrise et son approche du processus d’innovation.
Solutions/Services:
Situation du client:
Gillonnay
France
"Le logiciel, haut de gamme, NX nous donne davantage de crédibilité dans notre démarche : avec NX et ses outils, nous disposons de tous les moyens pour exposer nos idées aux clients, les partager et les faire évoluer."
Paul Laurens
Associé
KeyOx
"En tant que designer industriel, j’avais besoin d’un outil qui me permette de modéliser ce que je voulais, en l’occurrence des formes avancées, le plus facilement possible, avec des vérifications techniques minimales… de façon à concevoir des produits qui se fabriquent. NX est le seul logiciel à satisfaire toutes ces exigences."
Mathias Allély
Associé
KeyOx
"NX est suffisamment robuste et suffisamment industriel pour nous permettre, très rapidement, toutes les modifications, quelle que soit la phase du processus de conception."
Paul Laurens
Associé
KeyOx
"Nos clients nous choisissent pour notre méthodologie et notre expertise. Nous avons adopté la solution NX comme épine dorsale de la société."
Paul Laurens
Associé
KeyOx
SISW 43.00
Guido Gezellestraat 121
Huizingen B – 1654
Belgique
Tel: +32 (0)2 709 5600
Share this page through any of the following channels.