Un fabricante puede invertir millones de dólares en miles de horas-hombre dedicadas a la ingeniería industrial, en un esfuerzo por obtener la máxima productividad posible de la mano de obra directa: máquinas de la línea, herramientas y accesorios, trabajadores en sus estaciones y procesos de producción. Pero ¿qué pasa con la mano de obra indirecta? Resulta sorprendente lo poco que se invierte en la evaluación de la mano de obra indirecta. Los signos de problema suelen resultar difíciles de detectar, puede ser que los costos de explotación se disparen sin motivo aparente o que los niveles de trabajo sin valor agregado estén fuera de los parámetros normales. Los fabricantes como usted pueden tener dificultades para cuantificar y analizar la mano de obra indirecta, lo que hace que se concentren en lo que mejor conocen: los problemas de la mano de obra directa. Entretanto, la búsqueda de operaciones simples y eficientes se les escapa de las manos, porque solamente se evalúa la mitad de las operaciones de la fábrica.
Tecnomatix FactoryFLOW es un sistema de manipulación de materiales gráficos que permite a los ingenieros industriales optimizar la distribución de una fábrica según las distancias, la frecuencia y el costo del flujo de materiales. Para ello, se evalúan y analizan elementos tales como la información de enrutamiento de piezas, las necesidades de almacenamiento de materiales, la especificación de equipos de manipulación de materiales y la información de empaque de piezas (inclusión en contenedores) conforme a la distribución de la fábrica.
Con FactoryFLOW, se crean distribuciones de fábrica eficaces con reducción de las distancias de desplazamiento de piezas, el tamaño de los lotes y los niveles de inventario, todo ello para disminuir los costos de manufactura y aumentar la eficacia de la producción.
Capacidades
Beneficios
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.