En la actualidad, son muchos los grupos que participan en el diseño, la distribución y la instalación de las fábricas. Estos grupos pueden abarcar desde arquitectura básica hasta la planificación de la distribución, pasando por la ingeniería industrial. Incluso proveedores externos, como creadores de líneas y proveedores de equipos, contribuyen y desempeñan un papel activo en el proceso de diseño. Esta diversidad puede entorpecer la comunicación eficaz de los principios de diseño con estos grupos; peor si hablamos de una colaboración eficiente. A menudo existe una sensación de “desconexión” entre los equipos, debido a que todos trabajan desde su exclusivo entorno de datos. Las comunicaciones deficientes, la incapacidad de colaborar eficazmente y la falta de recursos estandarizados se agravan por un proceso de planificación de esquemas que no tiene en cuenta un adecuado control de revisiones ni la gestión de versiones, o mejor aún, que explique lo que sucede externamente dentro de la red de la cadena de suministro.
Tecnomatix In-Context Editor (ICE) reúne a los distintos equipos mediante un entorno de datos gestionados y de colaboración. La productividad se incrementa al reducir las tareas que no añaden valor asociadas a la gestión de grandes volúmenes de datos de instalaciones. Los procesos de ingeniería de distribución e instalaciones se transforman porque ahora es posible centrarse en las actividades de valor añadido, tales como la coordinación de las numerosas disciplinas de la organización, así como la red de la cadena de suministro.
Gracias a ICE, es posible configurar las estructuras en Teamcenter. Una vez creadas, estas estructuras se abren fácilmente a través de ICE directamente desde AutoCAD/FactoryCAD. Desde ICE es posible elegir y seleccionar los nodos con que se desea trabajar. No hay que preocuparse por relaciones padre-hijo (datos de referencias) dentro de las estructuras, ya que ICE gestionará automáticamente todas las relaciones, de tal forma que elimina las complicaciones que pueden derivarse del trabajo en entornos de fábricas grandes.
Funcionalidades
Ventajas
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.