Las máquinas-herramienta avanzadas representan una inversión importante, por lo que deben utilizarse plenamente para maximizar su aportación a la empresa. Siempre que la máquina no está cortando metal se pierde valor. Por ejemplo, los trabajos complejos pueden requerir horas de tiempo de preparación de la configuración, durante las que la máquina-herramienta es improductiva. El uso de la máquina para formar a los operarios puede ser otro ejemplo de productividad baja o perdida.
Cuando la máquina está funcionando, es importante que lo haga con un 100% de confianza en que no se producirá ningún problema (como colisiones) y que el programa se ejecute con toda la eficacia que sea posible. Si los programas de piezas se editan en la planta, puede tardarse mucho tiempo en comprobarlos paso a paso en la máquina-herramienta real.
Imagine un modelo de máquina-herramienta tan completo que actúe y funcione exactamente igual que la real, pero en software. La máquina-herramienta virtual se crea a partir de un kit de herramientas de elementos de software, un modelo en 3D de la máquina-herramienta, con software de simulación del maquinado, el núcleo de software y el software de la interfaz hombre-máquina (HMI) del controlador (para las máquinas con controladores Siemens SINUMERIK). La máquina-herramienta virtual puede utilizarse para la preparación de configuraciones, la formación de los operarios y la validación de los programas de piezas, con lo que se ahorra un tiempo significativo en la máquina-herramienta real.
La máquina-herramienta virtual reduce el nivel de tiempo improductivo empleado en la máquina-herramienta. Con una mínima parte del coste, la máquina-herramienta virtual es lo bastante realista para utilizarla a fin de reducir el tiempo improductivo en la máquina-herramienta real.
La máquina-herramienta virtual suele crearla el fabricante de la máquina-herramienta mediante el kit de herramientas de Siemens.
Funcionalidades
Ventajas