Synchronous Technology: ¡Innovación más rápida que nunca!
Synchronous technology de Siemens PLM Software conecta a las personas en el ciclo de vida del producto y las conecta a todas, sin limitar a nadie. Conexión sin límites. Libertad con coordinación. Así es como Synchronous Technology le ayuda a ser más innovador y hace que el proceso de diseño sea hasta 100 veces más rápido.
Con synchronous technology, ya no tiene que elegir entre modelado libre de historia y manejado según restricciones. Ya no tiene que ser un programador para reutilizar un modelo, y ya no necesitará preocuparse sobre el uso de datos de múltiples sistemas CAD.
¿Está preparado para el próximo gran avance en el desarrollo digital del producto? Obtenga más información acerca de Synchronous Technology viendo el vídeo y la nota de prensa.
When will CAD be so simple anyone can use it?
“Siemens' synchronous solver overcomes the order dependencies that have plagued history-based CAD programs by solving for the explicit and inferred constraints at the same time. The synchronous solver doesn't use a history tree, but rather holds user-defined constraints in groups associated with the surfaces to which they apply…Ultimately, though, I believe this to be a transformative technology -- one that represents an important inflection point in the CAD industry. If you hear someone say ‘that's nothing new,’ don't believe them. Synchronous Technology is a big deal.”
Evan Yares, CAD Industry Analyst
Synchronous Technology and Design Freedom
Lea el documento técnico de CPDA que analiza la nueva tecnología Synchronous de Siemens PLM Software. El documento hace especial énfasis en el cambio dramático que produce en el mundo del CAD y de cómo establece un punto clave en la historia del desarrollo digital del producto. (registro gratuito requerido)