Logistikmanagement als Teil der PLM-Umgebung
Die letzten Jahre haben gezeigt: Logistikdaten werden überwiegend durch spezialisierte Nischensysteme erzeugt und bearbeitet. Mussten verschiedenen Lösungen kombiniert werden, so benötigte dies in der Regel manuelle Anpassungen durch Logistik-Spezialisten. Dies wiederum führte zu langsamen und unflexiblen Prozessen. Die Logistics-Records-Management-Lösung innerhalb von Teamcenter integriert diese einzelnen Funktionen sowie die zugehörigen Logistikdaten und -prozesse in einer PLM-Umgebung. Das System ist kompatibel mit ehemaligen, aktuellen und zukünftigen Standards wie MilStd 1388, Def Std 00-60 und GEIA-STD-0007.
Teamcenter verbessert die Integrierbarkeit der Daten und Prozesse durch Funktionen für das Änderungs- und Konfigurationsmanagement und ermöglicht eine schnelle und genaue Zusammenarbeit für alle Disziplinen, die im Produktlebenszyklus involviert sind – auf Basis einer einzigen Informationsquelle.
Die einzigartige Integration von Engineering, Logistik und Instandhaltung mit Teamcenter ermöglicht es, Supportaspekte bereits während der Planungsphase als fortlaufenden Prozess zwischen Entwicklung und Logistik bei der Konzeption der Komponenten zu berücksichtigen. Darüber hinaus stellt sie sicher, dass die Instandhaltung der Anlagen sowie die Standardanforderungen des Kundendienstes problemlos mit bestehenden Mitteln gewährleistet werden können. Zusätzlich wird die Konzeption der Supportlösung selbst – inklusive der Support- und Testausstattung und der Komponenten wie Anlagen, Lager und Transport – als Teil der Produkt-Konzeptionsphase berücksichtigt. Darüber hinaus kann mit Teamcenter genau festgelegt werden, welche Anforderungen an die Beschaffung sowie an erste Supportleistungen bestehen. Dazu gehört die Definition des Ersatzteilbedarfs, der benötigten Spezialwerkzeuge und der Dokumentation, sowie die Berücksichtigung der benötigten Mengen, die beschafft und geliefert werden müssen, um den Arbeitsablauf der Anlagen und Maschinen zu unterstützen.
„Teamcenter ist nicht umsonst die weltweit am meisten genutzte PLM-Plattform. Die Lösung verdankt ihren Erfolg größtenteils der Fähigkeit, alle Phasen des Produktlebenszyklus betreuen zu können – von der Konzeption bis zur Entsorgung.“ sagte Steve Bashada, Vice President Teamcenter Applications, Siemens PLM Software: “Mit der Lösung für integriertes Logistics Records Management, erweitern wir unseren Support speziell für den Bereich Luftfahrt und Wehrtechnik sowie für alle Kunden, die mit Logistik-Planung zu tun haben.
Über Siemens PLM Software
Siemens PLM Software, ein Geschäftsgebiet von Siemens Industry Automation, ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Product Lifecycle Management (PLM)-Software und zugehörigen Dienstleistungen mit 4,6 Millionen lizenzierten Anwendern und 51.000 Kunden in aller Welt. Siemens PLM Software mit Sitz in Plano, Texas, verfolgt das Ziel, die Zusammenarbeit von Unternehmen und ihrer Partner unter Verwendung der offenen Enterprise-Lösungen von Siemens PLM Software in weltweiten Innovationsnetzwerken zu ermöglichen und damit die Entwicklung und Lieferung erstklassiger Produkte zu fördern. Weitere Informationen über die Produkte und Leistungen von Siemens PLM Software unter www.siemens.com/plm
Über Siemens Industry Automation
Siemens Industry Automation (Nürnberg), eine Division des Siemens-Sektors Industry, ist weltweit führend in den Bereichen Automatisierungssysteme, Niedrigspannungs-Schaltanlagen und Softwarelösungen für die Industrie. Das Portfolio reicht von Standardprodukten für die Fertigungs- und Prozessindustrie bis zu branchenspezifischen Lösungen und Systemen für die Automatisierung ganzer Produktionsanlagen in der Automobilbranche und der chemischen Industrie. Als einer der führenden Software Anbieter optimiert Industry Automation die gesamte Wertschöpfungskette der Fertigungsunternehmen – von Produktdesign und Entwicklung bis zu Produktion, Vertrieb und Service.
Note: Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. UGS, Solid Edge and Teamcenter are trademarks or registered trademarks of Siemens Product Lifecycle Management Software Corp. or its subsidiaries in the United States and in other countries.
Sascha Rüttimann
Siemens Product Lifecycle Management Software (CH) AG
+41 44 755 72 72