Als eigenständige Simulationslösung beinhaltet Femap die Finite-Elemente-Modellierung und -Analyse innerhalb einer modernen Benutzeroberfläche. Femap unterstützt zahlreiche leistungsstarke Analysen und kann Ihnen helfen, Teile und Baugruppen zu analysieren, Verbundwerkstoffe zu modellieren und Simulationsergebnisse schnell und effizient zu überprüfen. Sie können Femap auch an Ihre Konstruktionsprozesse anpassen. Nachfolgend finden Sie einige der Gründe, warum Sie Femap als erste Wahl für Ihre Konstruktionsanalyseumgebung in Betracht ziehen sollten und was einige unserer Kunden über Femap sagen.
Femap integriert die umfassende Funktion der Finite-Elemente-Analyse in eine moderne Benutzeroberfläche und verfügt über fortschrittliche und intuitive Modellierungstechniken. Sie werden merken, dass Femap leicht zu erlernen ist – nach nur zwei Tagen Schulung werden Sie die Software schnell und effektiv einsetzen können. Auch wenn Sie die Simulation eher selten nutzen, können Sie sich bei Bedarf schnell in Femap einarbeiten. Mit Femap können Sie Ihre aktuelle Aufgabe effizient angehen, Ihre Zeit effektiv nutzen und Ihre Produktivität steigern.
"In our work with SpaceShipOne, we selected Femap as the central processor before going to Nastran. In our opinion, it’s one of the best solutions on the market, and it’s very easy to use. We have other pre- and post-processors available, but they’re less user-friendly and less capable overall. Femap is a superior product."
-- Chris Flannigan - Quartus Co-founder and Vice President of Engineering – Quartus Engineering
Die Simulation offener Systeme spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn Sie mit Daten aus unterschiedlichen Quellen arbeiten müssen. Femap unterstützt alle führenden CAD-Systeme und Modelldatenformate, so dass Sie Daten effizient übertragen und das CAD-Modell für die Finite-Elemente-Simulation zuverlässig in Femap importieren können.
"What makes Femap unique is that it is independent. It doesn’t have a particular solver preference and it isn’t aligned with a particular CAD program. It supports them all. And when you need to create your own geometry from scratch, that’s where Femap really shines."
-- George Laird – Predictive Engineering
Auch wenn Sie anfangs einige der erweiterten Funktionen nicht benötigen, können Sie mit Femap Ihren Simulationshorizont erweitern. Wenn Sie mehr Simulationen und anspruchsvollere Analysen wie z. B. Dynamikanalysen oder Konstruktionsoptimierungsanalysen durchführen möchten, kann Femap entsprechend um die gewünschten Funktionen erweitert werden.
"Femap is a functionally rich application that has been built to deliver a specific set of tools to a wide range of users from the design engineer to the advanced analyst. It serves both ends of the market equally well. Combined with the lower than expected price, it is a worthy application in any toolkit – and deserves to be investigated by anyone with even the most transitory interest in analysis and simulation."
-- Al Dean – Technology Editor – MCAD Magazine
Mit der Funktion „Kontakterkennung“ können Sie in Femap automatisch ein Baugruppenmodell erstellen, um die Komponenten darzustellen, die sich anfangs berühren. Es gibt verschiedene Kontaktdefinitionen, mit denen Sie die jeweiligen Randbedingungen zwischen verbundenen Teilen definieren können. Die Berechnung in NX Nastran ist iterativ und wird aktualisiert, um Verformungsänderungen zu berücksichtigen und so die tatsächlichen Kontaktbedingungen bei den Endergebnissen liefern zu können. Mit Femap können die Ergebnisse für Baugruppen präzise und effizient ermittelt werden.
“An important consideration in our selection of Femap was the fact that it can handle contact surface problems.”
-- Dirk Koep – Designer – Ruhrpumpen
Die Verwendung von Verbundwerkstoffen hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, insbesondere in der Luftfahrt- und Automobilbranche. In diesen Branchen ist die Konstruktion leichterer Bauteile unerlässlich. Dabei dürfen aber bei der Festigkeit und der Funktion keinerlei Zugeständnisse gemacht werden. Mit dem „Layup Editor“ und dem „Layup Viewer“ von Femap können Sie einen Schichtaufbau erstellen, ändern und grafisch darstellen. Bei der Nachbearbeitung können Sie die Funktion für Schichtverbundstoffe von Femap nutzen, um die Ergebnisse auf einzelnen Lagen innerhalb der Struktur grafisch darzustellen.
"Femap has good composite modeling functionality. Having an FEA package where we can model laminates is very important. There can be anywhere from 50 to 100 laminate layers."
-- Mark Harrison - Engineering Manager - RPC Technologies
Nach der Analyse kann die Überprüfung und Zusammenfassung der Ergebnisse überhand nehmen, insbesondere bei der Datenmenge, die für größere Modelle generiert werden muss. Mit Femap haben Sie die vollständige Kontrolle über die Ergebnisdatenauswahl sowie eine Vielzahl von Darstellungswerkzeugen, mit denen Sie die zugehörigen Ergebnisse sortieren und grafisch darstellen sowie das Modellverhalten schnell verstehen können.
Post analysis the task of reviewing and comprehending the results can be daunting, particularly with the amount of data that can be generated for larger models. Femap has powerful visualization capabilities that let you get to grips with the results and gain a quick understanding of the model behavior.
-- Kofi Nelson-Owusu – Building Engineer – Washington County Building Services
Manchmal erfüllt ein handelsübliches Produkt nicht alle Anforderungen. Somit wird dann eine kundenspezifische Lösung erforderlich. Sie können die Programmierschnittstelle (API) von Femap mit der integrierten Programmierumgebung verwenden, um die Arbeitsweise und die Zusammenarbeit von Femap mit anderen Programmen anzupassen und die Software mit Ihren Konstruktions- und Arbeitsabläufen zu synchronisieren.
“The integrated Visual Basic interface of Femap provides an unchallenged way to integrate our calculation tools to aid in further post processing, substantiation and documentation of stress analysis, particularly composite structures, leading to a faster automated process.”
Christopher Bach – Spokesman – Eurocopter
Femap bietet das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis der Branche und weist sowohl beim Kauf als auch bei der laufenden Wartung ein außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Aufgrund der einfachen Bereitstellung und seiner Benutzerfreundlichkeit werden auch die IT- und Schulungskosten gering gehalten.
"Overall, it’s the most cost-effective pre- and post-processor available. We’re not a large company, so it’s a good fit for us. We find Femap to be the best value product – the most capable for the cost. And our customers’ evaluations reveal that they consistently agree.”
-- David Hunt - Vice President of Business Development – ATA Engineering
Durch die Kombination der intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche mit den leistungsstarken Modellierungsfunktionen eignet sich Femap für eine effiziente Finite-Elemente-Modellierung. Nach der Analyse können Sie die effiziente Ergebnisauswahl sowie die Sortier- und Darstellungsfunktionen von Femap nutzen, um das Modellverhalten schnell zu verstehen.
“Clients usually want results right away. They’re at a relatively late stage in the design and they need this information before they go further. I appreciate Femap because it helps me work as quickly as possible.”
-- Kevin Thomas – engineering analysis services provider
Tausende zufriedene Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und allen Unternehmensgrößen weltweit nutzen Femap bereits, und der Kundenstamm wächst kontinuierlich.
“Femap is used by everyone at NASA. Everyone is comfortable with it and knows how powerful it is.”
-- Mike Pagnotta - President - Pagnotta Engineering
Franzosenhausweg 53
4030 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.