Projektbasiertes Lernen ist ein allgemein anerkannter und effektiver Lehransatz für Schüler und Studenten aller Leistungsstufen. Außerdem fördert projektbasiertes Lernen die Fähigkeit zur Recherche und Problemlösung und vermittelt Schülern und Studenten auf anschauliche Art und Weise ein umfassenderes und tiefgreifenderes Verständnis wissenschaftlicher und mathematischer Prinzipien. Die wettbewerblichen Elemente einiger projektbasierter Bildungsmaßnahmen verleihen dem Lehren und Lernen außerdem eine wichtige zusätzliche Dimension. Im richtigen Kontext motiviert der Wettbewerb die Schüler und Studenten und fördert innovatives Denken, eine wichtige Voraussetzung für jeden Ingenieur und Produktkonstrukteur.
Siemens PLM Software und das Akademische Programm von Solid Edge unterstützen zahlreiche bekannte Projekte, Wettbewerbe und Herausforderungen in den Bereichen Ingenieurwesen und Konstruktion.

Greenpower bietet Schülern und Studenten der Altersgruppe 9 bis 25 im Rahmen einer Voll- oder Teilzeitausbildung Einblicke in das Berufsleben als Ingenieur und Techniker. Hierfür werden einzigartige Projekte angeboten, in deren Rahmen ein Elektroauto konstruiert, gefertigt und gefahren werden soll. Diese technisch anspruchsvolle Herausforderung wird derzeit nur in Großbritannien angeboten, doch sowohl Siemens PLM Software als auch Greenpower arbeiten aktiv daran, dieses fantastische Projekt weltweit anzubieten.
Weitere Informationen zu Greenpower

„F1 in Schools“ (Formel 1 in der Schule) ist eine disziplinübergreifende Herausforderung, bei der Teams aus Schülern und Studenten der Altersgruppe 9 bis 19 mit CAD-/CAM-Software gasbetriebene Miniaturautos aus Balsaholz konstruieren, analysieren, fertigen, testen und anschließend Rennen austragen lassen. „F1 in Schools“ wird von Siemens in Deutschland direkt unterstützt.
Weitere Informationen zu „F1 in Schools“.

Bei „FIRST Robotics“ handelt es sich um einen internationalen Roboterwettbewerb an Gymnasien, der 1989 ins Leben gerufen wurde, um Schüler auf spielerische Art und Weise an die Ingenieurwissenschaften heranzuführen. Jedes Jahr werden von Schülerteams mit Hilfsmitteln wie Solid Edge bis zu 55 Kilogramm schwere Roboter gebaut, die eine Aufgabe bewältigen können, die sich jährlich ändert. 2011 werden etwa 2.080 Teams an Wettbewerben in den USA, in Kanada und in Israel teilnehmen.
Weitere Informationen zu „FIRST Robotics“ finden Sie hier:

Das HUNCH-Projekt (High Schools United with NASA to Create Hardware) vermittelt Arbeitserfahrungen, um Gymnasiasten zum beruflichen Einstieg in die Wissenschaft und Technik zu bewegen. HUNCH stellt eine Zusammenarbeit der NASA Space Operations und Exploration Systems Mission Directorates mit den Bereichen Academic Affairs, Training and Crew Operations und Ares Project des Marshall Space Flight Center dar. Den Schülern werden Einblicke in die Arbeitswelt geboten, indem sie in die Konstruktion, die Fertigung und die schnelle Prototyperstellung verschiedener Produkte zur Verwendung im ARES I-Mockup miteinbezogen werden. Die Schüler im Huntsville Center for Technology bevorzugen die Arbeit mit der CAD-Software Solid Edge, da sie sehr anwenderfreundlich ist. „Den Schülern gefällt es, und sie sind begeistert, wenn ich die Modellerstellung in den Stundenplan mitaufnehme“, so Mike Evans, Drafting Design Instructor.
Weitere Informationen zum HUNCH-Projekt.

Google Lunar X-Prize ist ein Wettbewerb, der von der X Prize Foundation organisiert und von Google gesponsert wird. Bei diesem Wettbewerb mit privaten Mitteln finanzierter Raumflugteams geht es darum, einen Roboter auf die Mondoberfläche zu transportieren und dort zu bewegen, während er spezielle Bilder sowie andere Daten zur Erde sendet. Alle für ihre Mission erforderlichen Komponenten werden von den Teilnehmern mit CAD-Programmen erstellt, die auch für große Baugruppen geeignet sind (z. B. Solid Edge), sie führen die Programmierung durch und legen ihre Konstruktionen dann der Jury zur Bewertung vor.
Weitere Informationen zum Google Lunar X-Prize:
Pressemitteilung - Siemens PLM Software kämpft gemeinsam mit einem erstklassigen Team um den mit 30 Millionen Dollar dotierten Google Lunar X PRIZE.
Website des Google Lunar X-Prize
Rocket City Space Pioneers Team

SkillsUSA veranstaltet Wettbewerbe für Schüler und Studenten zu den verschiedensten beruflichen Qualifikation und Führungsbereichen. In sämtlichen Stufen sind spezielle Fähigkeiten und persönliches Durchsetzungsvermögen gefordert. Die Wettbewerbe für künftige Führungskräfte umfassen das Halten von Reden, die Leitung von Diskussionsrunden, das Thema Sicherheit, das Eröffnen und Beenden feierlicher Veranstaltungen sowie die Durchführung von Bewerbungsgesprächen. Bei den Berufen betreffen die Wettbewerbe das Baugewerbe, das Gesundheitswesen, die Automobilbranche, die Elektro- und Elektronikbranche sowie persönliche Dienstleistungen. Solid Edge spielt im Bereich der Technikwissenschaften des Wettbewerbs eine wichtige Rolle. Hierzu zählen das Erstellen technischer Entwürfe, die Roboter- und Automatisierungstechnik sowie die Blechverarbeitung und das Schweißen.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Kontaktdaten für das Team des Akademischen Programms
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.