Moderne Werkzeugmaschinen stellen eine große Investition dar und müssen in vollem Umfang genutzt werden, um ihren Beitrag zum Unternehmen zu maximieren. Immer wenn die Maschine still steht, ist dies ein Verlust. Beispielsweise können die Vorbereitungen für das Einrichten bei komplexen Aufgaben mehrere Stunden in Anspruch nehmen, während deren die Werkzeugmaschine nicht produktiv arbeitet. Die Verwendung der Maschine zu Schulungszwecken ist ein weiteres Beispiel für geringe oder verlorene Produktivität.
Wenn die Maschine in Betrieb ist, ist es wichtig, dass sie absolut zuverlässig ohne Probleme (z. B. Kollisionen) arbeitet und dass das Programm so effizient wie möglich abläuft. Falls Teileprogramme auf Fertigungsebene geändert werden, kann es sehr zeitaufwändig sein, sie schrittweise an der realen Werkzeugmaschine zu prüfen.
Stellen Sie sich das Modell einer Werkzeugmaschine vor, das so umfassend ist, dass es sich wie Ihre reale Werkzeugmaschine verhält, jedoch komplett von einer Software simuliert wird. Virtual Machine Tool besteht aus einem Tool-Kit von Softwareelementen. Diese Elemente sind ein 3D-Modell Ihrer Werkzeugmaschine, eine Software zur Bearbeitungssimulation, das Software-Kernel sowie die Human Machine Interface (HMI) Software des Steuergeräts (für Maschinen mit SINUMERIK-Steuergeräten von Siemens). Virtual Machine Tool kann zur Vorbereitung der Einrichtung der Werkzeugmaschine, zu Schulungszwecken sowie zur Validierung des Teileprogramms verwendet werden, wodurch Sie viel Zeit an der realen Werkzeugmaschine einsparen.
Virtual Machine Tool verringert die Zeit, in der eine Werkzeugmaschine nicht produktiv arbeitet. Virtual Machine Tool ist zu einem Bruchteil der Kosten realistisch genug, um zur Verringerung der nicht produktiven Nutzung einer realen Werkzeugmaschine verwendet werden zu können.
Virtual Machine Tool wird üblicherweise vom Hersteller der Werkzeugmaschine mithilfe des Siemens Tool-Kit gefertigt.
Funktionen
Vorteile
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.