Siemens PLM Software will sicher stellen, dass jede Version von NX Sie erfolgreicher arbeiten läßt als je zuvor. Wir haben hart gearbeitet, um neue Funktionalitäten, Produkterweiterungen und einfachere Arbeitsweisen einzubauen. Um die Qualität des Produkts zu prüfen und zu verbessern, benötigen wir Ihre Meinung. Wie leistungsfähig ist es? Wie sieht es aus? Genügt es den Ansprüchen Ihrer Produktionsumgebung?
Deshalb ist das Beta-Testprogramm so wichtig. Das Beta-Testprogramm erlaubt Ihnen und vielen anderen Anwendern, die Software früh im Entwicklungszyklus zu erproben. Sie werden neue Funktionalitäten und Produktverbesserungen als erste sehen und uns als erste Rückmeldungen über die Software geben. Dadurch können wir nicht nur sicherstellen, dass die Software erstklassig ist, sondern auch, dass sie den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht.
Es gibt verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten an unserem Beta-Testprogramm:
Dies ist eine bequeme Art, in der komfortablen Umgebung Ihres eigenen Betriebs zu testen. Wir stellen noch nicht veröffentlichte Software zur Verfügung und Sie testen sie nach Ihren zeitlichen Möglichkeiten.
Diese finden an unseren wichtigsten Entwicklungsstandorten statt und bieten den effektivsten Weg, die Software zu testen. Wir stellen Workstations und unveröffentlichte Software für Ihren Test zur Verfügung. Sie haben die Gelegenheit, unsere Entwicklungsleiter zu treffen und lernen die Änderungen und Verbesserungen der Software aus erster Hand kennen. Ebenso treffen Sie Kollegen aus vielen anderen Unternehmen. Dies ist ein exzellentes Forum, um verschiedene Standpunkte kennen zu lernen und Einblicke auszutauschen, wie man die Software am besten einsetzt.
Usability Tests werden an unserem Standort in Cypress in Kalifornien durchgeführt und ermitteln, wie unterschiedliche Anwender mit der Software umgehen. Sie erhalten Aufgaben mit NX, die neue Bereiche des Systems berühren. Wir nehmen Sie mit Video auf und beobachten, wie Sie sich bei der Ausführung dieser Aufgaben verhalten. Dieser Prozess erlaubt uns, Probleme der Benutzerführung bei der alltäglichen Anwendung des Systems aufzudecken. Diese Erkenntnisse werden zusammen mit Ihren Kommentaren verwendet, um notwendige Verbesserungen an Projekten durchzuführen. Dies ist eine spezielle Form von Beta-Tests, die notwendigerweise auf eine kleine Teilnehmergruppe beschränkt ist.
Wenn Sie Interesse an der Teilnahme an unseren Usability Tests haben, wenden Sie sich bitte an Laurie McAllister
Migrationstests sind eine andere Testform, die in Ihrem Betrieb durchgeführt werden kann. Migrationstests geben Ihnen die Möglichkeit, sicher zu stellen, dass Ihre vorhandenen NX-Daten sich reibungslos in die neueste Version von NX migrieren lassen. Es handelt sich nicht um einen Migrationstest von einem anderen CAD-System wie I-DEAS. Zusammen mit der noch nicht veröffentlichten NX-Software stellen wir Ihnen eine automatische Anwendung zur Verfügung, die Ihre Bauteil-Features, Zeichnungen und/oder intelligente Modelldaten überprüft, um sicher zu stellen, dass sie mit der neuen Version kompatibel sind. Die Anwendung dient dazu, eine große Datensammlung ohne viele manuelle Eingriffe zu testen. Probleme können Siemens PLM Software zur Überprüfung übermittelt werden.
Wenn Sie Interesse an der Teilnahme an unseren Migrationstests für Modellierung haben, wenden Sie sich bitte an Gayle Mendoza.
Wenn Sie Interesse an der Teilnahme an unseren Migrationstests für Zeichungen oder intelligente Modelle haben, wenden Sie sich bitte an Greg Vaccaro.
Das Beta-Testprogramm ist eine interessante Herausforderung, die mit viel Verantwortung verbunden ist. Beta-Tester haben am meisten Gelegenheit, die endgültige Implementierung der Software zu beeinflussen und die beste Möglichkeit, wichtige Fehler zu erkennen und zu lösen, bevor die Software freigegeben wird. Ihre aktive Teilnahme und konstruktive Kritik sind wichtig für unser Ziel, ein außergewöhlich gutes Produkt zu liefern.
Wir würden gerne jeden Kunden, der sich darum bewirbt, in unser Beta-Testprogramm aufnehmen; doch leider ist dies unmöglich. Deshalb werden Kunden aufgrund von Hintergrund-Informationen und nach ihrem Interesse, ihrer Bereitschaft und der Fähigkeit ausgewählt, pünktlich Informationen zu liefern. Spezifische Informationen über Sie und Ihre Testumgebung können erforderlich werden.
Beta-Tester geben während des Entwicklungsprozesses bis zur endgültigen Freigabe Produktrückmeldungen. Alle Software-Probleme, Fehler, Erweiterungsanfragen und Vorschläge werden an die Produktteams berichtet und an die entsprechenden Entwicklungsgruppen weitergeleitet. Wir erwarten von Ihnen mindestens zehn Stunden Test in Ihrer normalen Produktionsumgebung, um Fehler zu finden.
Daneben wird regulärer Kontakt mit dem Beta-Koordinator über Fehler-Reports, wöchentliche Zusammenfassungen und Fragebögen erwartet. Wir möchten auch über alle Punkte, die Sie vielleicht auf Ihrer Wunschliste haben, informiert werden. Gelegentlich bitten wir Sie vielleicht um ein Interview mit der Fachpresse.
Wenn Sie angenommen wurden, erhalten Sie ein Paket mit allgemeinen Informationen zusammen mit einem Beta-Lizenzabkommen. Sie werden gebeten, dies auszudrucken, zu unterschreiben und an uns zurück zu senden. Jeder Beta-Standort muss die in diesem Abkommen enthaltene Geheimhaltungsvereinbarung erinhalten, bis die Software offiziell freigegeben ist.
Die Bewerbung für das Beta-Testprogramm ist einfach. Füllen Sie einfach das Formular für das gewünschte Programm aus:
Angenommene Bewerber müssen zur Teilnahme an dem Programm ein Beta-Site-Lizenzabkommen unterschreiben. Dieses Abkommen autorisiert Beta-Sites, die noch nicht veröffentlichte Software für Testzwecke zu verwenden und enthält eine Geheimhaltungsbedingung. Die Teilnahme an dem Programm ist vertraulich, wie auch alle Informationen zwischen Siemens PLM Software und den Beta-Sites der Kunden. Das Abkommen verpflichtet Siemens PLM Software im gleichen Maß zu Vertraulichkeit wie die Beta-Sites, um Ihre Daten zu schützen, die eventuell in Verbindung mit Problem-Peports geschickt werden müssen.
Wir ermutigen Sie ernsthaft, eine Teilnahme an dem Beta-Testprogramm in Erwägung zu ziehen. Es bringt allen Beteiligten messbaren Nutzen und alle Tests werden vertraulich durchgeführt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Vielen Dank,
Release Management
Senden Sie Kommentare oder Vorschläge an: Beta Administrator
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.