Bei NX Shape Studio handelt es sich um ein maßgeschneidertes Paket für das Industriedesign und Styling, das Designern in der konzeptionellen Modellierungsphase die nötige Freiheit und Genauigkeit bietet, um verschiedene Formen und Was-wäre-wenn-Entwürfe zu untersuchen. Durch die nahtlose Integration von kurven- und flächenbasierter Modellierung stellt NX Shape Studio den Industriedesignern modernste CAD-Werkzeuge zur Verfügung. Gleichzeitig fördert die benutzerfreundliche Toolbox Innovation. Diese flexiblen Werkzeuge von Drag-and-Drop- Vorlagen bis hin zu dynamischer Konstruktion ermöglichen die schnelle und einfache Erstellung und Evaluierung von Konstruktionsalternativen, wobei Sie in Echtzeit visuelles Feedback erhalten. Außerdem müssen Sie sich keine Gedanken über Änderungen oder Berechnungen machen, da die Assoziativität die Datenintegrität in nachgeschalteten Anwendungen garantiert.
Mit Shape Studio können Designer praktisch mit sämtlichen Ansätzen bzw. Modellierungstechniken arbeiten. So kann der Designer die Modellierung beispielsweise mit standardmäßigen parametrischen Konstruktionstechniken beginnen, die mit kurvengesteuerten Geometrien arbeiten. Für die Konturen und die Ergonomie könnte er dann Freiformtechniken verwenden. Der Designer könnte die Modellierung aber auch ohne präzise Definitionen beginnen und erst später geometrische Beschränkungen hinzufügen. Kunstruktionsgeometrie und Stildetails können mithilfe der dynamischen Abbildung von 3D-Kurven auf Freiformflächen schnell hinzugefügt werden. Flächen können aber auch mithilfe vorgegebener Kombinationen aus Schnitt- und Führungskurven erstellt werden, wobei der Designer lediglich die Durchführung überwacht.
Alle Modelldaten werden direkt an nachgeschaltete Anwendungen weitergegeben. Und die vollständig assoziative Datenbank stellt sicher, dass sämtliche Änderungen in den zugehörigen Anwendungen automatisch aktualisiert werden, also beispielsweise in der Konstruktion, der Montage, der Zeichnungserstellung, der Simulation und der Produktion.

Die Modellierungswerkzeuge von NX Shape Studio bieten verschiedene Funktionen zur Bearbeitung und Verrundung von Flächen. Designer können Flächen durch Strecken, Biegen, Verdrehen und das Schrägstellen von Krümmungen problemlos verformen. Schieberegler und eine dynamische Anzeige in Echtzeit stellen eine einfache und zuverlässige Verformung sicher. Flächen können durch die Erstellung und Bearbeitung von Verrundungs-Deckflächen vom Typ B-Surfaces schnell bearbeitet werden, wobei der Designer die diagonal gegenüberliegenden Eckpunkte der Fläche sowie Formmerkmale wie Biegungen angibt. NX Shape Studio bietet außerdem die Möglichkeit, Verrundungen für mehrere Flächen und Solid-Flächen durchzuführen und dabei die Beschränkungen entlang der Kanten der Verrundung beizubehalten. Ebenso wie bei den anderen Funktionen wurde auch hier insbesondere auf Benutzerfreundlichkeit und eine dynamische Anzeige der Ergebnisse Wert gelegt.
Mit NX Shape Studio können Designer eine ausgewählte Fläche so bearbeiten, dass sie zu einem oder mehreren Bezugsobjekten geometrisch stetig ist. Dieses dynamische Werkzeug beseitigt Lücken zwischen Flächen oder Flächenkanten. Die verfügbaren Optionen gestatten dem Designer die Festlegung der Kontinuität, von der Position bis hin zu G3. Da es sich hierbei um ein vollständig assoziatives Feature handelt, wird die Kontinuität der Flächen auch dann beibehalten, wenn später an der Basisgeometrie Änderungen vorgenommen werden. Die Styling- Geometrie inklusive Kurven und Flächen kann durch Bearbeitung der Kontrollpunkte verändert werden. Zahlreiche Funktionen stellen sicher, dass der Designer die Auswirkungen seiner Bearbeitungen inklusive der Bereiche mit Beschränkungen. Dadurch hat er stets die volle Kontrolle über alle vorgenommenen Änderungen stets im Blick hat. Auch hier wird der Designer in Echtzeit über die Auswirkungen informiert.
Die Analysewerkzeuge von NX Shape Studio garantieren exakt definierte Produktmodelle, erstklassige Flächenmodelle inklusive. Für sofortiges Feedback stehen analytische Messinstrumente und Visualisierungsoptionen für Flächen und Kurven zur Verfügung, mit deren Hilfe während der Bearbeitung der Geometrie Abweichungen, Krümmungen, der Grad von Krümmungsänderungen sowie die Flächenglätte gemessen werden können. Diese ausgereiften Werkzeuge dienen jedoch nicht nur der Untersuchung der Gesamtkonstruktion, sondern sie garantieren außerdem ihre Fertigungstauglichkeit.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.