Setzen Sie ein Zeichen! Beeindrucken Sie Ihre Freunde, Lehrer und zukünftigen Arbeitgeber. Melden Sie sich für den Design-Wettbewerb für Studenten von Siemens PLM Software an. Sie können nicht nur einen großartigen Preis gewinnen, wenn Ihr Bild ausgewählt wird, wird Ihr Bild auch auf unserer Internetseite erscheinen.
Jeden Monat werden Preise für den besten Entwurf eines Studenten vergeben. Ihr „Kunstwerk“ nimmt automatisch am weltweiten Kalenderwettbewerb von Siemens PLM Software teil. Das Bild eines Studenten wird dann zusammen mit dem Besten, was die Industrie zu bieten hat, im weltweiten Kalender für das nächste Jahr erscheinen. Nehmen Sie teil am Wettbewerb und zeigen Sie es der Welt. Die Teilnahme ist ganz einfach. Anforderungen an die Bilder:
Das Bild muss mithilfe von Produkten von Siemens PLM Software erstellt werden. 12” x 9” im Querformat (304,8mm x 228,6mm) mit 3.600 x 2.700 Pixel (oder 300 DPI) und farbecht (mindestens 24 Bit).
Wenn das Bild ein Logo beinhaltet, sollte das Logo ein inhärenter Teil des Bildes sein, und zum Beispiel genauso erscheinen, wie es auf dem physischen Produkt dargestellt ist. Wenn das Bild kein tatsächliches Produkt ist, und ein Logo verwendet wird, sollte das Logo wie ein inhärenter Teil der bildlichen Darstellung erscheinen. Wenn Logos anders dargestellt sind als beschrieben, kann es sein, dass die Jury das Bild aus dem Wettbewerb nehmen oder der Teilnehmer dazu aufgefordert wird, das Bild erneut und dann entsprechend korrigiert einzureichen. Wenn das Bild das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit einem Unternehmen ist, muss das Unternehmen seine Zustimmung zur Verwendung des Bildes erteilen.
Tif- (bevorzugt) oder jpg-Formate werden angenommen. Zu den Bildern muss ein ausgefülltes Anmelde-/Genehmigungsformular eingereicht werden. Zum Anmelde-/Genehmigungsformular.
Die Bilder werden von Profis der Branche beurteilt, die folgende Aspekte bewerten:
Sämtliche Bilder müssen bis zum 20. jedes Monats abgegeben werden und eingegangen sein. Der 30. September 2009 ist der Termin für alle Einreichungen, die für den Kalender für das Jahr 2010 berücksichtigt werden können.
Wolfgang-Pauli-Straße 2
4020 Linz
Tel.: +43 732 / 377550-0
Share this page through any of the following channels.